Active Automatic HMI con pantalla LCD
La Active Automatic HMI con pantalla LCD del conmutador es compatible con cualquier accesorio de extensión que utilice el módulo TPCDIO15. Muestra todos los registros y ajustes con protección por contraseña. También puede ampliarse con funciones más avanzadas, como comunicaciones con extensión más 24 V CC.
Ajustes de Active Automatic HMI
|
Etiqueta |
Descripción |
Función |
|---|---|---|
|
1 |
Pantalla de cristal líquido |
Pantalla LCD para visualización |
|
2 |
Esc |
Botón ESC para cancelar la opción seleccionada o volver al menú anterior |
|
3 |
Botón hacia arriba |
Botón de navegación hacia arriba para desplazarse en esa dirección |
|
4 |
Botón hacia abajo |
Botón de navegación hacia abajo para desplazarse en esa dirección |
|
5 |
Botón OK |
Botón OK para confirmar la opción seleccionada |