Mode de contrôle local

ATTENTION
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Activez le contrôle local via l'IHM Active Automatic pour quitter le mode Auto.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
AVIS
Coupure de courant potentielle de l'équipement
Pour repasser en mode Auto, désactivez le contrôle local dans l'IHM Active Automatic ou l'IHM externe.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Le mode local est activé dans l'IHM (uniquement dans l'IHM Active Automatic). Il permet de modifier localement la position logique du TSE. Le commutateur refuse de s'activer si l'action endommage le système d'entraînement. Il ne peut pas basculer vers une source non disponible.

NOTE: Le transfert local ne sera pas actif si l'action de transfert endommage le système d'entraînement (par exemple, si les deux sources sont hors plage, le TSE refuse le transfert) ou les deux sources sont hors de la tension de fonctionnement du solénoïde.

Le signal de démarrage automatique du générateur et le signal de délestage ne sont pas disponibles pour ce mode. Dans ce cas, la conformité de la source cible est vérifiée avant le transfert et les temporisations ne sont pas prises en compte.

Contrôle local sur N

La commande est envoyée via l'IHM. Il n'y a aucune temporisation sauf la temporisation OFF.

Le commutateur bascule vers la source normale après avoir reçu la commande, lorsque l'alimentation normale respecte les plages de tolérance.

Contrôle local sur A

La commande est envoyée via l'IHM. Il n'y a aucune temporisation sauf la temporisation OFF.

Le commutateur bascule vers la source alternative après avoir reçu la commande, lorsque l'alimentation alternative respecte la plage de tolérance.

Contrôle local sur O

La commande est envoyée via l'IHM. Il n’y a aucune temporisation. Le commutateur passe en mode OFF après avoir reçu la commande.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?