Registres Modbus

Les principales informations nécessaires à la supervision à distance d'un équipement de commutation TransferPact sont contenues dans la table des registres communs à partir du registre 1001.

Une requête de lecture Modbus est limitée à 125 registres. Trois requêtes de lecture Modbus sont nécessaires pour lire la totalité du tableau.

L'utilisation de ces registres communs est vivement recommandée pour optimiser les temps de réponse et simplifier l'utilisation des données.

Format des tables

Les tables de registre se composent des colonnes suivantes :

Adresse 

Registre

Nombre de pôles

L/E

Unité

Type

Plage

TA

Bit

Description

                   
  • Adresse : une adresse de registre de 16 bits en hexadécimal. L'adresse correspond aux données utilisées dans la trame Modbus.

  • Registre : un numéro de registre de 16 bits sous forme de nombre décimal (registre = adresse + 1).

  • Nombre de pôles : nombre de pôles applicables pour ce registre.

  • L/E : statut de lecture/écriture du registre

    • L : le registre peut être lu en utilisant les fonctions Modbus.

    • E : le registre peut être écrit en utilisant les fonctions Modbus.

    • LE : le registre peut être lu et écrit en utilisant les fonctions Modbus.

    • LC : le registre peut être lu en utilisant l'interface de commande.

    • EC : le registre peut être écrit en utilisant l'interface de commande.

  • Unité : unité de mesure de l'information.

  • Type : type de données de codage (voir la description des types de données ci-dessous).

  • Plage : valeurs permises pour cette variable, généralement un sous-ensemble de ce que permet le format.

  • TA : type de commutateur TransferPact pour lequel le registre est disponible.

  • Bit : position de bit applicable pour ce registre.

  • Description : fournit des informations sur le registre et les restrictions qui s'appliquent.

Registre d'équipement de commutation TransferPacT

Adresse

Registre

Nombre de pôles

L/E

Unité

Type

Plage

TA

Bit

Description

0x03E8

1001

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Position du commutateur

  • 1 = en position N

  • 2 = en position A

  • 4 = en position OFF

  • autres = erreur

0x03EA

1003

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Etat de la source normale

  • 0 = Source dans la plage

  • 1 = Source hors plage

  • 2 = Aucune tension

0x03EC

1005

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Etat de la source alternative

  • 0 = Source dans la plage

  • 1 = Source hors plage

  • 2 = Aucune tension

0x03ED

1006

4P

L

BOOL

TA

0

Validité de l'erreur de la séquence de phases sur SI

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x03ED

1006

4P

L

BOOL

TA

1

Validité de la mauvaise position du neutre sur SI

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x03ED

1006

3P/4P

L

BOOL

TA

2

Validité du déséquilibre de tension sur SI

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x03ED

1006

4P

L

BOOL

TA

3

Validité de l’alarme de perte du neutre sur SI

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x03ED

1006

TOUS

L

BOOL

TA

4

Validité de l’état de sur-tension sur SI

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x03ED

1006

TOUS

L

BOOL

TA

5

Validité de l’état de sous-tension sur SI

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x03ED

1006

TOUS

L

BOOL

TA

6

Validité de l’état de sur-fréquence sur SI

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x03ED

1006

TOUS

L

BOOL

TA

7

Validité de l’état de sous-fréquence sur SI

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x03EE

1007

4P

L

BOOL

TA

0

Erreur de séquence de phases sur SI

  • 1 = oui

0x03EE

1007

4P

L

BOOL

TA

1

Position du neutre incorrecte sur SI

  • 1 = oui

0x03EE

1007

3P/4P

L

BOOL

TA

2

Statut de déséquilibre de tension sur SI

  • 1 = oui

0x03EE

1007

4P

L

BOOL

TA

3

Alarme de perte du neutre sur SI

  • 1 = oui

0x03EE

1007

TOUS

L

BOOL

TA

4

État de sur-tension sur SI

  • 1 = oui

0x03EE

1007

TOUS

L

BOOL

TA

5

État de sous-tension sur SI

  • 1 = oui

0x03EE

1007

TOUS

L

BOOL

TA

6

État de sur-fréquence sur SI

  • 1 = oui

0x03EE

1007

TOUS

L

BOOL

TA

7

État de sous-fréquence sur SI

  • 1 = oui

0x03EF

1008

4P

L

BOOL

TA

0

Validité de l'erreur de la séquence de phases sur SII

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x03EF

1008

4P

L

BOOL

TA

1

Validité de la mauvaise position du neutre sur SII

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x03EF

1008

3P/4P

L

BOOL

TA

2

Validité du déséquilibre de tension sur SII

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x03EF

1008

4P

L

BOOL

TA

3

Validité de l’alarme de perte du neutre sur SII

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x03EF

1008

TOUS

L

BOOL

TA

4

Validité de l’état de sur-tension sur SII

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x03EF

1008

TOUS

L

BOOL

TA

5

Validité de l’état de sous-tension sur SII

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x03EF

1008

TOUS

L

BOOL

TA

6

Validité de l’état de sur-fréquence sur SII

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x03EF

1008

TOUS

L

BOOL

TA

7

Validité de l’état de sous-fréquence sur SII

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x03F0

1009

4P

L

BOOL

TA

0

Erreur de séquence de phases sur SII

  • 1 = oui

0x03F0

1009

4P

L

BOOL

TA

1

Position du neutre incorrecte sur SII

  • 1 = oui

0x03F0

1009

3P/4P

L

BOOL

TA

2

Statut de déséquilibre de tension sur SII

  • 1 = oui

0x03F0

1009

4P

L

BOOL

TA

3

Alarme de perte du neutre sur SII

  • 1 = oui

0x03F0

1009

TOUS

L

BOOL

TA

4

État de sur-tension sur SII

  • 1 = Oui

0x03F0

1009

TOUS

L

BOOL

TA

5

État de sous-tension sur SII

  • 1 = oui

0x03F0

1009

TOUS

L

BOOL

TA

6

État de sur-fréquence sur SII

  • 1 = oui

0x03F0

1009

TOUS

L

BOOL

TA

7

État de sous-fréquence sur SII

  • 1 = oui

0x03FC

1021

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Fonction de délestage de charge prise en charge

  • 1 = Prise en charge

0x03FD

1022

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Statut de délestage de charge

  • 0 = Inactif

  • 1 = Actif

0x03FE

1023

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Statut du contrôle de générateur pris en charge

  • 1 = Pris en charge

0x03FF

1024

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Statut du contrôle de générateur

  • 0 = Inactif

  • 1 = Actif

  • 2 = Contrôle impossible

0x044B

1100

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Mode d’exécution

  • 0 = Init

  • 1 = Auto

  • 2 = Test

  • 3 = Volontaire

  • 4 = Distant

  • 5 = Local

  • 6 = Inhibition

  • 7 = Feu

  • 8 = Forcer à Off

  • 9 = Défaut

  • 10 = Poignée

0x044F

1104

TOUS

L/E

s

FLOAT32

TA

Temporisation d'alarme Prêt du générateur T10

  • 15 ~ 300

0x07CF

2000

3P/4P

L

V

FLOAT32

TA

VAB SI

  • 0 à 6553,5

0x07D1

2002

3P/4P

L

V

FLOAT32

TA

VBC SI

  • 0 à 6553,5

0x07D3

2004

3P/4P

L

V

FLOAT32

TA

VCA SI

  • 0 à 6553,5

0x07D5

2006

TOUS

L

Hz

FLOAT32

TA

Fréquence SI

  • 0 à 6553,5

0x07D7

2008

2P/4P

L

V

FLOAT32

TA

VAN SI

  • 0 à 6553,5

0x07D9

2010

4P

L

V

FLOAT32

TA

VBN SI

  • 0 à 6553,5

0x07DB

2012

4P

L

V

FLOAT32

TA

VCN SI

  • 0 à 6553,5

0x07DD

2014

3P/4P

L

%

FLOAT32

TA

Taux de déséquilibre de tension sur SI

  • 0 à 100,0

0x0833

2100

3P/4P

L

V

FLOAT32

TA

VAB SII

  • 0 à 6553,5

0x0835

2102

3P/4P

L

V

FLOAT32

TA

VBC SII

  • 0 à 6553,5

0x0837

2104

3P/4P

L

V

FLOAT32

TA

VCA SII

  • 0 à 6553,5

0x0839

2106

TOUS

L

Hz

FLOAT32

TA

Fréquence SII

  • 0 à 6553,5

0x083B

2108

2P/4P

L

V

FLOAT32

TA

VAN SII

  • 0 à 6553,5

0x083D

2 110

4P

L

V

FLOAT32

TA

VBN SII

  • 0 à 6553,5

0x083F

2112

4P

L

V

FLOAT32

TA

VCN SII

  • 0 à 6553,5

0x0841

2114

3P/4P

L

%

FLOAT32

TA

Taux de déséquilibre de tension sur SII

  • 0 à 100,0

0x0BB9

3002

TOUS

L/E

V

FLOAT32

TA

Tension nominale de la source

Série de produits

Nombre de pôles

Tension nominale

Plage de tension nominale dans l’IHM

Châssis 100

2P

220 V

220 V/230 V/240 V/250 V

Châssis 100 et 160

3P/4P

380-440 V

380 V/400 V/415 V/440 V

Châssis 250, 630 et 800

3P/4P

208-240 V

208 V/220 V/230 V/240 V

Châssis 250, 630, 800 et 1A

3P/4P

380-440 V

380 V/400 V/415 V/440 V

0x0BBB

3004

TOUS

L/E

Hz

FLOAT32

TA

Fréquence nominale de la source

  • 50 ou 60

0x0BBD

3006

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Position du neutre sur la source

  • 0 = Fin de séquence de phases

  • 1 = Début de séquence de phases

0x0BC1

3010

TOUS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Activer le transfert de fréquence anormale

  • 0 = Désactiver

  • 1 = Activer

0x0BC2

3011

TOUS

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Pourcentage de seuil de démarrage/transfert de sous-fréquence SI

  • 0,80 à 0,98

  • 80 % à 98 %

0x0BC4

3013

TOUS

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Pourcentage de seuil de réinitialisation/retour de sous-fréquence SI

  • Max [0,85, transfert + Fécart] à 1

  • Max [85 %, transfert + Fécart] à 100 %

0x0BC6

3015

TOUS

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Pourcentage de seuil de démarrage/transfert de sous-fréquence SII

  • 0,80 à 0,98

  • 80 % à 98 %

0x0BC8

3017

TOUS

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Pourcentage de seuil de réinitialisation/retour de sous-fréquence SII

  • Max [0,85, transfert + Fécart] à 1

  • Max [85 %, transfert + Fécart] à 100 %

0x0BCA

3019

TOUS

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Pourcentage de seuil de démarrage/transfert de surfréquence SI

  • 1,01 à 1,2

  • 101% à 120%

0x0BCC

3021

TOUS

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Pourcentage de seuil de réinitialisation/retour de sur-fréquence SI

  • 1 à min [1,15, transfert - Fécart]

  • 100 % à min [115 %, transfert - Fécart]

0x0BCE

3023

TOUS

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Pourcentage de seuil de démarrage/transfert de surfréquence SII

  • 1,01 à 1,2

  • 101 % à 120 %

0x0BD0

3025

TOUS

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Pourcentage de seuil de réinitialisation/retour de surfréquence SII

  • 1 à min [1,15, transfert - Fécart]

  • 100 % à min [115 %, transfert - Fécart]

0x0BD3

3028

TOUS

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Pourcentage de seuil de démarrage/transfert de sous-tension SI

  • 0,70 à 0,95

  • 70 à 95 %

0x0BD5

3030

TOUS

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Pourcentage de seuil de réinitialisation/retour de sous-tension SI

  • Max[0,85, transfert+Vécart] à 1

  • Max[85 %, transfert + Vécart] à 100 %

0x0BD7

3032

TOUS

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Pourcentage de seuil de démarrage/transfert de sous-tension SII

  • 0,70 à 0,95

  • 70 à 95 %

0x0BD9

3034

TOUS

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Pourcentage de seuil de réinitialisation/retour de sous-tension SII

  • Max[0,85, transfert+Vécart] à 1

  • Max[85 %, transfert + Vécart] à 100 %

0x0BDB

3036

TOUS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Activer le transfert de sur-tension

  • 0 = Désactiver

  • 1 = Activer

0x0BDC

3037

TOUS

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Pourcentage de seuil de démarrage/transfert de surtension SI

  • 1,05 à 1,35

  • 105 à 135 %

0x0BDE

3039

TOUS

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Pourcentage de seuil de réinitialisation/retour de surtension SI

  • 1 à min[1,15, transfert - Vécart]

  • 100 % à min[115 %, transfert - Vécart]

0x0BE0

3041

TOUS

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Pourcentage de seuil de démarrage/transfert de surtension SII

  • 1,05 à 1,35

  • 105 à 135 %

0x0BE2

3043

TOUS

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Pourcentage du seuilderéinitialisation/retourde sur-tensionSII

  • 1 à min[1,15, transfert - Vécart]

  • 100 % à min[115 %, transfert - Vécart]

0x0BE4

3045

3P/4P

L/E

ENUM

ENUM

TA

Activer le déséquilibre de tension

  • 0 = Désactiver

  • 1 = Activer

0x0BE5

3046

3P/4P

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Seuil de déséquilibre SI

  • 0,02 à 0,30

  • 2 à 30 %

0x0BE7

3048

3P/4P

L/E

chiffres

FLOAT32

TA

Seuil de déséquilibre SII

  • 0,02 à 0,30

  • 2 à 30 %

0x0BE9

3050

4P

L/E

ENUM

ENUM

TA

Activer l'alerte de séquence de phases

  • 0 = Désactiver

  • 1 = Activer

0x0BEA

3051

4P

L

ENUM

ENUM

TA

Séquence de phases de la source

  • 0 = 1-2-3 (ro)

0x0BEF

3056

TOUS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Priorité de la source

  • 1 = la source I est N et la source II est A

  • 2 = la source I est A et la source II est N

0x0BF0

3057

TOUS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Utilisation de la source

  • 1 = R-R

  • 2 = R-G

0x0BF1

3058

TOUS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Mode de transfert Auto

  • 0 = Retour auto

  • 1 = Pas de retour (IEC) / attente mutuelle (Chine)

  • 2 = Retour manuel

0x0BF2

3059

TOUS

L/E

s

FLOAT32

TA

Temporisation de transfert de confirmation N vers A T2

  • 0 à 1 800

0x0BF4

3061

TOUS

L/E

s

FLOAT32

TA

Temporisation de transfert de confirmation A vers N T6

  • 0 à 3 600

0x0BF6

3063

TOUS

L/E

s

FLOAT32

TA

Temporisation position Off T4

  • 0 à 30

0x0BF8

3065

TOUS

L/E

s

FLOAT32

TA

Temporisation de démarrage générateur T7

  • 0 à 120

0x0BFA

3067

TOUS

L/E

s

FLOAT32

TA

Temporisation d'arrêt générateur T9

  • 0 à 3600

0x0BFC

3069

TOUS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Activer l'alerte d'échec de démarrage du générateur

  • 0 = Désactiver

  • 1 = Activer

0x0BFD

3070

4P

L/E

ENUM

ENUM

TA

Activer l'alerte de position neutre incorrecte

  • 0 = Désactiver

  • 1 = Activer

0x0BFE

3071

4P

L/E

ENUM

ENUM

TA

Activer l'alerte de perte du neutre

  • 0 = Désactiver

  • 1 = Activer

0x0BFF

3072

TOUS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Temporisateur de test en charge T13 limité

  • 0 = Illimité

  • 1 = Limité

0x0C00

3073

TOUS

L/E

s

FLOAT32

TA

Durée du temporisateur de test en charge T13

  • 1 à 1800

0x0C02

3075

TOUS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Temporisateur de test hors charge T14 limité

  • 0 = Illimité

  • 1 = Limité

0x0C03

3076

TOUS

L/E

s

FLOAT32

TA

Durée du temporisateur de test hors charge T14

  • 1 à 1800

0x0C05

3078

TOUS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Type de test de la configuration du module Test sur les entrées digitales

  • 0 = Test en charge

  • 1 = Test hors charge

0x0C1B

3100

TOUS

L

Hz

FLOAT32

TA

Valeur de seuil de démarrage/transfert de sous-fréquence SI

  • fréq. nominale * pourcentage

0x0C1D

3102

TOUS

L

Hz

FLOAT32

TA

Valeur de seuil de réinitialisation/retour de sous-fréquence SI

  • fréq. nominale * pourcentage

0x0C1F

3104

TOUS

L

Hz

FLOAT32

TA

Valeur de seuil de démarrage/transfert de sous-fréquence SII

  • fréq. nominale * pourcentage

0x0C21

3106

TOUS

L

Hz

FLOAT32

TA

Valeur de seuil de réinitialisation/retour de sous-fréquence SII

  • fréq. nominale * pourcentage

0x0C23

3108

TOUS

L

Hz

FLOAT32

TA

Valeur de seuil de démarrage/transfert de sur-fréquence SI

  • fréq. nominale * pourcentage

0x0C25

3110

TOUS

L

Hz

FLOAT32

TA

Valeur de seuil de réinitialisation/retour de sur-fréquence SI

  • fréq. nominale * pourcentage

0x0C27

3112

TOUS

L

Hz

FLOAT32

TA

Valeur de seuil de démarrage/transfert de sur-fréquence SII

  • fréq. nominale * pourcentage

0x0C29

3114

TOUS

L

Hz

FLOAT32

TA

Valeur de seuil de réinitialisation/retour de sur-fréquence SII

  • fréq. nominale * pourcentage

0x0C2B

3116

TOUS

L

V

FLOAT32

TA

Valeur de seuil de démarrage/transfert de sous-tension SI

  • fréq. nominale * pourcentage

0x0C2D

3118

TOUS

L

V

FLOAT32

TA

Valeur de seuil de réinitialisation/retour de sous-tension SI

  • fréq. nominale * pourcentage

0x0C2F

3 120

TOUS

L

V

FLOAT32

TA

Valeur de seuil de démarrage/transfert de sous-tension SII

  • fréq. nominale * pourcentage

0x0C31

3122

TOUS

L

V

FLOAT32

TA

Valeur de seuil de réinitialisation/retour de sous-tension SII

  • fréq. nominale * pourcentage

0x0C33

3124

TOUS

L

V

FLOAT32

TA

Valeur de seuil de démarrage/transfert de sur-tension SI

  • fréq. nominale * pourcentage

0x0C35

3126

TOUS

L

V

FLOAT32

TA

Valeur de seuil de réinitialisation/retour de sur-tension SI

  • fréq. nominale * pourcentage

0x0C37

3128

TOUS

L

V

FLOAT32

TA

Valeur de seuil de démarrage/transfert de sur-tension SII

  • fréq. nominale * pourcentage

0x0C39

3130

TOUS

L

V

FLOAT32

TA

Valeur de seuil de réinitialisation/retour de sur-tension SII

  • fréq. nominale * pourcentage

0x0DAB

3500

TOUS

L

BOOL

TA

0

Validité de l'alarme d'échec de démarrage du générateur

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x0DAC

3501

TOUS

L

BOOL

TA

0

Alarme d'échec de démarrage du générateur

  • 1 = oui

0x0DAD

3502

TOUS

L

BOOL

TA

0

Validité de la présence d’une alimentation externe

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x0DAE

3503

TOUS

L

BOOL

TA

0

Présence d'une alimentation externe

  • 1 = Présence

0x0DAF

3504

TOUS

L

BOOL

TA

0

Validité de l'alarme d'échec du test en charge

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x0DAF

3504

TOUS

L

BOOL

TA

1

Validité de l'alarme d'échec de test hors charge

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x0DB0

3505

TOUS

L

BOOL

TA

0

Alarme d'échec de test en charge

  • 1 = oui

0x0DB0

3505

TOUS

L

BOOL

TA

1

Alarme d'échec de test hors charge

  • 1 = oui

0x0DB1

3506

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Alarme de position inattendue

  • 0 = Pas d'alarme

  • 1 = En cas de transfert vers la position A

  • 2 = En cas de transfert vers la position N

  • 3 = En cas de transfert vers la position Off

  • 4 = En cas de transfert vers une position invalide

  • 5 = En mode non Poignée

0x0FBD

4030

TOUS

L

chiffres

UINT32

TA

Nombre total de transferts (hors mode Poignée)

  • 0 à 65535

0x0FBF

4032

TOUS

L

chiffres

UINT32

TA

Nombre total d'échecs de transfert

  • 0 à 65535

0x0FC1

4034

TOUS

L

chiffres

UINT32

TA

Compteur de transferts trop rapides

  • 0 à 65535

0x0FD1

4050

TOUS

L

chiffres

UINT32

TA

Nombre de modifications de configuration

  • 0 à 4294967295

0x01389

5002

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Fonction Forcer à Off prise en charge

  • 1 = Pris en charge

0x0138A

5003

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Statut Forcer à Off

  • 0 = Inactif

  • 1 = Actif

0x0138B

5004

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Fonction d'inhibition prise en charge

  • 1 = Pris en charge

0x0138C

5005

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Statut d’inhibition

  • 0 = Inactif

  • 1 = Actif

0x0138D

5006

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Fonction de contrôle à distance volontaire prise en charge

  • 1 = Pris en charge

0x0138E

5007

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Statut de contrôle à distance volontaire

  • 0 = Inactif

  • 1 = Vers_N

  • 2 = Vers_A

0x0138F

5008

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Fonction Feu prise en charge

  • 1 = Pris en charge

0x01390

5009

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Statut Feu

  • 0 = Inactif

  • 1 = Actif

0x01391

5010

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Fonction de statut de test prise en charge

  • 1 = Pris en charge

0x01392

5011

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Statut de test

  • 0 = Inactif

  • 1 = Actif

0x01393

5012

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Fonction de transfert d’IHM prise en charge

  • 1 = Pris en charge

0x01394

5013

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Statut de transfert d’IHM (contrôle local)

  • 0 = Inactif

  • 1 = Actif

0x01395

5014

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement)

Fonction de contrôle Comm prise en charge

  • 0 = non pris en charge

  • 1 = pris en charge

0x01396

5015

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement)

Statut du transfert par comm

  • 0 = Inactif

  • 1 = Vers_N

  • 2 = Vers_A

  • 3 = Vers_OFF

0x01397

5016

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement)

Résultat du test

  • 0 = Succès de la dernière exécution

  • 1 = Echec de la dernière exécution

  • 2 = Test en charge

  • 3 = Test hors charge

0x0144F

5200

TOUS

L/E

s

FLOAT32

TA

Temporisation de délestage de charge T8

  • 0 à 15

0x0176F

6000

TOUS

L/E

IEC870-5-4

DATETIME

TA

Heure système

  • Horodatage IEC870-5-4

0x01773

6004

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Nombre de pôles

  • 2 = 2P

  • 3 = 3P

  • 4 = 4P

0x01783

6020

TOUS

L

chiffres

UINT16

TA

Identifiant du produit

  • 19750 pour les châssis 100 et 160

  • 19751 pour les châssis 250, 630 et 800

0x01784

6021

TOUS

L

STRING

STRING

TA

Nom du fournisseur

  • Schneider Electric

0x0178E

6031

TOUS

L

STRING

STRING

TA

Famille de produits

  • Commutateur TransferPacT

0x01797

6040

TOUS

L

STRING

STRING

TA

Gamme de produits

  • TransferPacT

0x017A1

6050

TOUS

L

STRING

STRING

TA

Modèle de produit

  • TSE - Active Auto

  • TSE - Auto

  • TSE - WTS

  • TSE - Manual

0x017A9

6058

TOUS

L

STRING

STRING

TA

Code de produit

N° CR

0x017B1

6066

TOUS

L

STRING

STRING

TA

Numéro de série

PP-YY-ww-D-ll-xxxx

0x017BB

6076

TOUS

L/E

STRING

STRING

TA

Nom de l'application utilisateur

"Nom de l'application utilisateur"

0x017DB

6108

TOUS

L/E

STRING

STRING

TA

Capacité du produit

"Capacité du produit"

0x017E7

6120

TOUS

L

STRING

STRING

TA

Version du firmware

xxx.yyy.zzz

0x017ED

6126

TOUS

L

STRING

STRING

TA

Version du matériel

xxx.yyy.zzz

0x017F3

6132

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA

Type d'image en cours d'utilisation

  • 0 = Exploit

  • 1 = Fct

  • 2 = Mise à niveau

0x017F4

6133

TOUS

L

STRING

STRING

TA

URL du fournisseur

www.se.com

0x02324

8997

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement)

Activer le transfert par comm

  • 0 = désactiver

  • 1 = activer

0x02325

8998

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement)

Vérifier si le contrôle comm est possible

  • 0 = contrôle comm impossible

  • 1 = contrôle comm possible

0x02326

8999

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement)

Méthode de contrôle comm

  • 0 = contrôle simple

  • 1 = contrôle avancé

0x02327

9 000

TOUS

E

ENUM

ENUM

TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement)

Transfert par requête de communication

  • 0 = quitter

  • 1 = transfert vers N

  • 2 = transfert vers A

  • 3 = transfert vers Off

0x02328

9001

TOUS

L

ENUM

ENUM

TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement)

Activer le test par comm

  • 0 = désactiver

  • 1 = activer

0x02329

9002

TOUS

E

ENUM

ENUM

TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement)

Test par requête de communication

  • 0 = Test inactif (quitter)

  • 1 = Test en charge actif

  • 2 = Test hors charge actif

0x0270F

10000

TOUS

L

chiffres

UINT16

TA

Version du journal d’événements

0-65535

0x02710

10001

TOUS

L

chiffres

UINT16

TA

Type de journal d'événements

0-65535

0x02711

10002

TOUS

L

chiffres

UINT16

TA

Taille de la file d'attente du journal d'événements (numéro de journal)

0-1000

0x02712

10003

TOUS

L

chiffres

UINT16

TA

Numéro de fichier journal actuellement dans la file d'attente du journal d'événements

0-1000

0x02713

10004

TOUS

L

chiffres

UINT16

TA

Dernier index du journal d'événements

0-65535

0x02714

10005

TOUS

L

TI086

TI086

TA

Contenu du journal d'événements

0x09C3F

40000

TOUS

L

chiffres

UINT16

TA

Version du journal système

0-65535

0x09C40

40001

TOUS

L

chiffres

UINT16

TA

Type de journal système

0-65535

0x09C41

40002

TOUS

L

chiffres

UINT16

TA

Taille de la file d'attente du journal système (numéro de journal)

0-1000

0x09C42

40003

TOUS

L

chiffres

UINT16

TA

Numéro de fichier journal actuellement dans la file d'attente du journal système

0-1000

0x09C43

40004

TOUS

L

chiffres

UINT16

TA

Dernier index du journal système

0-65535

0x09C44

40005

TOUS

L

TI086

TI086

TA

Contenu du journal système

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?