Disponibilité des produits

La disponibilité du produit est une fonction fixe pour TransferPacT Remote avec les fonctions suivantes :

  • Sortie à contact sec pouvant fournir l'état de disponibilité du produit.

  • Un contact NO et un contact NF sont fournis.

Application

Lorsque l'une au moins des sources est dans la plage et que le commutateur de transfert n'est pas en mode manuel, le contact normalement ouvert se ferme et le contact normalement fermé s'ouvre. Le tableau ci-après indique la plage d'écarts de tension admissibles pour RTSE.

Tension nominale du RTSE

Plage de tensions prises en charge

380 à 440 V

274 à 517 V

208 à 240 V

174 à 280 V

Lorsque les deux sources sont hors plage, la fonction de disponibilité du produit n'est pas disponible. Reportez-vous au tableau ci-après pour les tensions hors plage.

Tension nominale du RTSE

Tension hors plage

380-440 V

≤ 263 V ou ≥ 534 V

208-240 V

≤ 163 V ou ≥ 291 V

NOTE:
  • Le voyant d'alarme est allumé (rouge) en cas d'échec de transfert ou de défaillance interne. Lorsqu'il est allumé, documentez l'alarme et contactez le service après-vente. Réinitialisez ensuite le RTSE via le commutateur diélectrique. Le voyant d'alarme s'éteint.

  • L'indicateur d'état "marche" est allumé lorsque l'une des sources au moins est dans la plage et que le commutateur de transfert n'est pas en mode manuel.

Bornes

Pour la disponibilité des produits : 1 NO + 1 NF :

  • NO : P1-P0

  • NF : P2-P0

Lorsque l'une des sources au moins est dans la plage et que le produit n'est pas en mode manuel, la borne normalement fermée s'ouvre et la borne normalement ouverte se ferme.

Type de signal

  • Sortie numérique avec contact sec

  • 5 A/250 VCA. 5 A/30 VCC

Capacité des câbles pour les bornes

La capacité des câbles pour les bornes est de 0,5 à 2,5 mm2 (AWG 24 à 12).

Longueur maximale de câble : 10 m

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?