Page Statut

  1. Sélectionnez Statut et appuyez sur OK pour ouvrir les sous-pages.

  2. Appuyez sur les boutons Haut et Bas pour atteindre chaque sous-page.

Le tableau ci-dessous décrit les sous-pages de Statut :

Nom de la sous-page

Fonction de la sous-page

Affichage

Position du module

La sous-page Position du module permet d’accéder à d'autres contrôles sur l'écran. Cliquez sur Position du module pour vérifier le statut des emplacements d'accessoire.

Pour afficher le statut de la position :

  • La case noire indique que les accessoires ont bien été insérés.

  • La case blanche indique que les accessoires n'ont pas été insérés ou pas correctement.

Diag. de transfert

La sous-page Diag. de transfert permet d'accéder à d'autres contrôles de statut sur l'écran. Cliquez sur Diag. de transfert pour vérifier les temps de transfert.

La sous-page Diag. de transfert affiche les temps de transfert :

  • Nombre de transferts réussis

  • Nombre de transferts ayant échoué

  • Trop de transferts comptés

Registre événemts

La sous-page Registre événemts permet d'accéder à d'autres fonctions de vérification de statut sur l’écran. Cliquez sur Registre événemts pour vérifier la liste des registres.

La sous-page Registre événemts affiche la liste des registres d'événements :

  • Utilisez les boutons de navigation Haut et Bas.

  • Cliquez sur Registre événemts XX pour vérifier le statut des registres.

Registre événemts

La sous-page Registre événemts affiche les informations des registres d'événements :

  • Heure des événements.

  • Statut de la source pendant les événements.

Pour plus d'informations sur le code d'événement, consultez la section Registres d'événements.

Infos en détail

Pour afficher la cause des événements :

  • Mode de transfert pendant les événements.

  • Type des événements.

Version

La sous-page Version permet d'accéder à d'autres contrôles de statut sur l'écran. Cliquez sur Version pour vérifier les informations du produit.

Pour afficher la liste des composants matériels :

  • Utilisez les boutons de navigation Haut et Bas.

  • Cliquez sur différents composants pour vérifier leurs informations.

Contrôleur

Pour afficher les informations des composants :

  • Numéro de série des composants.

  • Version du firmware.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?