Página Estado

  1. Seleccione Estado y pulse OK para abrir las subpáginas.

  2. Pulse los botones Arriba y Abajo para desplazarse hasta cada subpágina.

En la tabla siguiente, se proporcionan los detalles de las subpáginas de Estado:

Nombre de la subpágina

Función de la subpágina

Visualización

Ranuras

La subpágina Estado de las ranuras permite acceder a otras opciones de comprobación de estado en la pantalla. Haga clic en Ranuras para comprobar el estado de las ranuras de accesorios.

Para mostrar el estado de Ranura:

  • El cuadro negro indica que los accesorios se han insertado correctamente.

  • Un cuadro vacío indica que los accesorios no se han insertado o no están bien insertados.

Diagnóstico de transferencia

La subpágina Diagnóstico de transferencia permite acceder a más comprobaciones de estado en la pantalla. Haga clic en Diagnóstico de transferencia para comprobar los tiempos de transferencia.

La subpágina Diagnóstico de transferencia sirve para mostrar los tiempos de transferencia:

  • Recuento de transferencias correctas

  • Recuento de transferencias fallidas

  • Recuento de exceso de transferencias

Registros de eventos

La subpágina de Estado Registros de eventos permite acceder a otras opciones de comprobación de estado en la pantalla. Haga clic en Registros de eventos para comprobar la lista de registros.

En la subpágina Registros de eventos se muestra la lista de registros de eventos:

  • Utilice los botones hacia arriba y hacia abajo para la navegación.

  • Haga clic en Registro de eventos XX para comprobar el estado de los registros.

Registros de eventos

En la subpágina Registros de eventos se muestra la información de los registros de eventos:

  • Hora de los eventos.

  • Estado de la fuente durante los eventos.

Para obtener más información sobre el código de evento, consulte Registros de eventos.

Información detallada

Muestra la causa de los eventos:

  • Modo de transferencia durante los eventos.

  • Tipo de eventos.

Versión

La subpágina de Estado Versión permite acceder a otras opciones de comprobación de estado en la pantalla. Haga clic en Versión para comprobar la información del producto.

Para mostrar la lista de componentes de hardware:

  • Utilice los botones hacia arriba y hacia abajo para la navegación.

  • Haga clic en los diferentes componentes para comprobar su información.

Controlador

Muestra información de los componentes.

  • Número de serie de los componentes.

  • Versión del firmware.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?