Description du schéma unifilaire

TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100, 80-160 A

TransferPacT Active Automatic / Automatic 100–250, 320–630, 800 A TransferPacT Active Automatic 800–1600 A

TransferPacT Remote 160-250, 320-630, 800 A

Etiquette

Description

A

Indicateur d'état d'alimentation de la source I

B

Position du contact de la source I

C

Position du contact de la source II

D

Indicateur d'état d'alimentation de la source II

E

Indicateur d'alarme

F

Indicateur de statut non automatique

G

Voyant MARCHE

H

Indicateur d'état de marche

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?