单线图描述

TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100、80-160 A

TransferPacT Active Automatic / Automatic 100-250、320-630、800 A TransferPacT Active Automatic 800-1600 A

TransferPacT Remote 160-250、320-630、800 A

标签

描述

A

电源 I 电源状态指示

B

电源 I 的触点位置

C

电源 II 的触点位置

D

电源 II 电源状态指示

E

报警指示

F

“非自动”状态指示

G

电源接通指示

H

运行状态指示

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?