Cubierta de terminal

PELIGRO
RIESGO DE DESTELLO ENTRE POLARIDADES
La cubierta de los bornes debe instalarse después del cableado para garantizar un aislamiento adecuado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
PELIGRO DE MÁQUINA SIN PROTECCIÓN
Instale correctamente la cubierta de los bornes después del cableado para garantizar la distancia de aislamiento.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves e incluso mortales.

Las cubiertas de terminales se utilizan entre los terminales de alimentación para proporcionar aislamiento entre las fases. Solo se admiten en el equipo de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A y 80-160 A.

Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A: JYT3049801

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A: JYT3049901

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?