Active Automatic HMI con pantalla LCD

La Active Automatic HMI con pantalla LCD del conmutador es compatible con cualquier accesorio de extensión que utilice el módulo TPCDIO15. Muestra todos los registros y ajustes con protección por contraseña. También puede ampliarse con funciones más avanzadas, como comunicaciones con extensión más 24 V CC.

Ajustes de Active Automatic HMI

Etiqueta

Descripción

Función

1

Pantalla de cristal líquido

Pantalla LCD para visualización

2

Esc

Botón ESC para cancelar la opción seleccionada o volver al menú anterior

3

Botón hacia arriba

Botón de navegación hacia arriba para desplazarse en esa dirección

4

Botón hacia abajo

Botón de navegación hacia abajo para desplazarse en esa dirección

5

Botón OK

Botón OK para confirmar la opción seleccionada

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?