IHM Active Automatic avec écran LCD
L'IHM Active Automatic avec écran LCD du commutateur convient à tous les accessoires d'extension utilisant TPCDIO15. Elle affiche tous les registres et paramètres avec protection par mot de passe. Elle peut également intégrer des fonctions plus avancées telles que les communications avec extension plus 24 VCC.
Paramètres de l’IHM Active Automatic
|
Etiquette |
Description |
Fonction |
|---|---|---|
|
1 |
Écran LCD |
Écran LCD |
|
2 |
ESC |
Bouton permettant d'annuler l'option sélectionnée ou de revenir au menu précédent |
|
3 |
Bouton Haut |
Bouton de navigation permettant de remonter. |
|
4 |
Bouton Bas |
Bouton de navigation permettant de descendre. |
|
5 |
Bouton OK |
Bouton OK pour confirmer l'option sélectionnée. |