Registros Modbus

La información principal necesaria para la supervisión remota de un equipo de conmutación TransferPact se encuentra en la tabla de registros comunes que comienzan en el registro 1001.

Una solicitud de lectura Modbus se limita a 125 registros como máximo. Se necesitan tres solicitudes de lectura Modbus para leer toda la tabla.

Se recomienda encarecidamente el uso de estos registros comunes para optimizar los tiempos de respuesta y simplificar el uso de los datos.

Formato de tabla

Las tablas de registro tienen estas columnas:

Dirección

Registro

Número de polos

L/E

Unidad

Tipo

Intervalo

TA

Bit

Descripción

                   
  • Dirección: una dirección de registro de 16 bits en formato hexadecimal. La dirección responde a los datos utilizados en la trama Modbus.

  • Registro: un número de registro de 16 bits en formato decimal (registro = dirección + 1).

  • Número de polos: número de polos que pueden aplicarse para ese registro.

  • L/E: estado de lectura-escritura del registro

    • L: el registro puede leerse mediante las funciones Modbus

    • E: puede escribirse en el registro mediante las funciones Modbus

    • LE: el registro puede leerse y puede escribirse en él mediante las funciones Modbus

    • LC: el registro puede leerse por medio de la interfaz de comandos

    • EC: puede escribirse en el registro por medio de la interfaz de comandos

  • Unidad: la unidad en la que se expresa la información.

  • Tipo: tipo de datos de codificación (consulte la descripción de los tipos de datos a continuación).

  • Rango: los valores permitidos para esta variable, normalmente un subconjunto de lo que permite el formato.

  • TA: tipo de conmutador TransferPact para el que está disponible el registro.

  • Bit: posición de bit aplicable para ese registro.

  • Descripción: proporciona información sobre el registro y las restricciones que se aplican.

Registro de equipo de conmutación TransferPacT

Dirección

Registro

Número de polos

L/E

Unidad

Tipo

Intervalo

TA

Bit

Descripción

0x03E8

1001

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Posición del conmutador

  • 1 = en posición N

  • 2 = en posición A

  • 4 = en posición OFF

  • otros = error

0x03EA

1003

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Estado de origen normal

  • 0 = Fuente en el rango

  • 1 = Fuente fuera de rango

  • 2 = Sin tensión

0x03EC

1005

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Estado de origen alternativo

  • 0 = Fuente en el rango

  • 1 = Fuente fuera de rango

  • 2 = Sin tensión

0x03ED

1006

4P

R

BOOL

TA

0

Validez de error de secuencia de fase de SI

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x03ED

1006

4P

R

BOOL

TA

1

Validez incorrecta de posición del neutro de SI

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x03ED

1006

3P/4P

R

BOOL

TA

2

Validez de tensión de desequilibrio de SI

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x03ED

1006

4P

R

BOOL

TA

3

Validez de alarma de pérdida de neutro de SI

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x03ED

1006

TODOS

R

BOOL

TA

4

Validez de estado de sobretensión de SI

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x03ED

1006

TODOS

R

BOOL

TA

5

Validez de estado de subtensión de SI

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x03ED

1006

TODOS

R

BOOL

TA

6

Validez de estado de sobrefrecuencia de SI

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x03ED

1006

TODOS

R

BOOL

TA

7

Validez de estado de subfrecuencia de SI

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x03EE

1007

4P

R

BOOL

TA

0

Error de secuencia de fase de SI

  • 1 = Sí

0x03EE

1007

4P

R

BOOL

TA

1

Posición del neutro incorrecta de SI

  • 1 = Sí

0x03EE

1007

3P/4P

R

BOOL

TA

2

Estado de tensión de desequilibrio de SI

  • 1 = Sí

0x03EE

1007

4P

R

BOOL

TA

3

Alarma de pérdida de neutro de SI

  • 1 = Sí

0x03EE

1007

TODOS

R

BOOL

TA

4

Estado de sobretensión de SI

  • 1 = Sí

0x03EE

1007

TODOS

R

BOOL

TA

5

Estado de subtensión de SI

  • 1 = Sí

0x03EE

1007

TODOS

R

BOOL

TA

6

Estado de sobrefrecuencia de SI

  • 1 = Sí

0x03EE

1007

TODOS

R

BOOL

TA

7

Estado de subfrecuencia de SI

  • 1 = sí

0x03EF

1008

4P

R

BOOL

TA

0

Validez de error de secuencia de fase de SII

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x03EF

1008

4P

R

BOOL

TA

1

Validez incorrecta de posición del neutro de SII

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x03EF

1008

3P/4P

R

BOOL

TA

2

Validez de tensión de desequilibrio de SII

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x03EF

1008

4P

R

BOOL

TA

3

Validez de alarma de pérdida de neutro de SII

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x03EF

1008

TODOS

R

BOOL

TA

4

Validez de estado de sobretensión de SII

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x03EF

1008

TODOS

R

BOOL

TA

5

Validez de estado de subtensión de SII

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x03EF

1008

TODOS

R

BOOL

TA

6

Validez de estado de sobrefrecuencia de SII

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x03EF

1008

TODOS

R

BOOL

TA

7

Validez de estado de subfrecuencia de SII

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x03F0

1009

4P

R

BOOL

TA

0

Error de secuencia de fase de SII

  • 1 = sí

0x03F0

1009

4P

R

BOOL

TA

1

Posición del neutro incorrecta de SII

  • 1 = sí

0x03F0

1009

3P/4P

R

BOOL

TA

2

Estado de tensión de desequilibrio de SII

  • 1 = sí

0x03F0

1009

4P

R

BOOL

TA

3

Alarma de pérdida de neutro de SII

  • 1 = sí

0x03F0

1009

TODOS

R

BOOL

TA

4

Estado de sobretensión de SII

  • 1 = sí

0x03F0

1009

TODOS

R

BOOL

TA

5

Estado de subtensión de SII

  • 1 = sí

0x03F0

1009

TODOS

R

BOOL

TA

6

Estado de sobrefrecuencia de SII

  • 1 = sí

0x03F0

1009

TODOS

R

BOOL

TA

7

Estado de subfrecuencia de SII

  • 1 = sí

0x03FC

1021

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Función de deslastrado compatible

  • 1 = Compatible

0x03FD

1022

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Estado de deslastrado

  • 0 = inactivo

  • 1 = Activo

0x03FE

1023

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Estado de control de grupo electrógeno compatible

  • 1 = Compatible

0x03FF

1024

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Estado de control de grupo electrógeno

  • 0 = Inactivo

  • 1 = Activo

  • 2 = No se puede controlar

0x044B

1100

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Modo de tiempo de ejecución

  • 0 = Inicialización

  • 1 = Automático

  • 2 = Prueba

  • 3 = Voluntario

  • 4 = Remoto

  • 5 = Local

  • 6 = Inhibir

  • 7 = Contra incendios

  • 8 = Forzar apagado

  • 9 = Grave

  • 10 = Maneta

0x044F

1104

TODOS

L/E

s

FLOAT32

TA

Retardo de alarma preparado para el generador T10

  • 15-300

0x07CF

2000

3P/4P

R

V

FLOAT32

TA

VAB de SI

  • 0 ~ 6553,5

0x07D1

2002

3P/4P

R

V

FLOAT32

TA

VBC de SI

  • 0 ~ 6553,5

0x07D3

2004

3P/4P

R

V

FLOAT32

TA

VCA de SI

  • 0 ~ 6553,5

0x07D5

2006

TODOS

R

Hz

FLOAT32

TA

Frecuencia SI

  • 0 ~ 6553,5

0x07D7

2008

2P/4P

R

V

FLOAT32

TA

VAN de SI

  • 0 ~ 6553,5

0x07D9

2010

4P

R

V

FLOAT32

TA

VBN de SI

  • 0 ~ 6553,5

0x07DB

2012

4P

R

V

FLOAT32

TA

VCN de SI

  • 0 ~ 6553,5

0x07DD

2014

3P/4P

R

%

FLOAT32

TA

Tasa de desequilibrio de tensión SI

  • 0 ~ 100,0

0x0833

2100

3P/4P

R

V

FLOAT32

TA

VAB de SII

  • 0 ~ 6553,5

0x0835

2102

3P/4P

R

V

FLOAT32

TA

VBC de SII

  • 0 ~ 6553,5

0x0837

2104

3P/4P

R

V

FLOAT32

TA

VCA de SII

  • 0 ~ 6553,5

0x0839

2106

TODOS

R

Hz

FLOAT32

TA

Frecuencia SII

  • 0 ~ 6553,5

0x083B

2108

2P/4P

R

V

FLOAT32

TA

VAN de SII

  • 0 ~ 6553,5

0x083D

2110

4P

R

V

FLOAT32

TA

VBN de SII

  • 0 ~ 6553,5

0x083F

2112

4P

R

V

FLOAT32

TA

VCN de SII

  • 0 ~ 6553,5

0x0841

2114

3P/4P

R

%

FLOAT32

TA

Tasa de desequilibrio de tensión SII

  • 0 ~ 100,0

0x0BB9

3002

TODOS

L/E

V

FLOAT32

TA

Tensión nominal de fuente

Serie de productos

Número de polos

Tensión nominal

Rango de tensión nominal en HMI

Bastidor 100

2P

220 V

220 V/230 V/240 V/250 V

Bastidor 100 y 160

3P/4P

380–440 V

380 V/400 V/415 V/440 V

Bastidor 250, 630 y 800

3P/4P

208–240 V

208 V/220 V/230 V/240 V

Bastidor 235, 630, 800 y 1 A

3P/4P

380–440 V

380 V/400 V/415 V/440 V

0x0BBB

3004

TODOS

L/E

Hz

FLOAT32

TA

Frecuencia nominal de fuente

  • 50 o 60

0x0BBD

3006

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Posición del neutro de la fuente

  • 0 = Fin de la secuencia de fase

  • 1 = Inicio de secuencia de fase

0x0BC1

3010

TODOS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Habilitar transferencia de frecuencia anormal

  • 0 = Deshabilitar

  • 1 = Habilitar

0x0BC2

3011

TODOS

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Porcentaje de umbral de inicio/caída de subfrecuencia de SI

  • 0,80-0,98

  • 80 %-98 %

0x0BC4

3013

TODOS

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Porcentaje de umbral de restablecimiento/retorno de subfrecuencia de SI

  • Máx. [0,85, caída + diferencia de frecuencia] ~ 1

  • Máx. [85%, caída + diferencia de frecuencia] ~ 100%

0x0BC6

3015

TODOS

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Porcentaje de umbral de inicio/caída de subfrecuencia de SII

  • 0,80-0,98

  • 80 %-98 %

0x0BC8

3017

TODOS

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Porcentaje de umbral de restablecimiento/retorno de subfrecuencia de SII

  • Máx. [0,85, caída + diferencia de frecuencia] ~ 1

  • Máx. [85%, caída + diferencia de frecuencia] ~ 100%

0x0BCA

3019

TODOS

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Porcentaje de umbral de inicio/caída de sobrefrecuencia de SI

  • 1,01-1,2

  • 101%-120%

0x0BCC

3021

TODOS

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Porcentaje de umbral de restablecimiento/retorno de sobrefrecuencia de SI

  • 1 ~ min [1,15, caída - diferencia de frecuencia]

  • 100% ~ min [115%, caída - diferencia de frecuencia]

0x0BCE

3023

TODOS

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Porcentaje de umbral de inicio/caída de sobrefrecuencia de SII

  • 1,01-1,2

  • 101%-120%

0x0BD0

3025

TODOS

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Porcentaje de umbral de restablecimiento/retorno de sobrefrecuencia de SII

  • 1 ~ min [1,15, caída - diferencia de frecuencia]

  • 100% ~ min [115%, caída - diferencia de frecuencia]

0x0BD3

3028

TODOS

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Porcentaje de umbral de inicio/caída de subtensión de SI

  • 0,70 ~ 0,95

  • 70 % ~ 95 %

0x0BD5

3030

TODOS

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Porcentaje de umbral de restablecimiento/retorno de subtensión de SI

  • Máx[0,85, caída + diferencia de tensión] ~ 1

  • Máx[85 %, caída + diferencia de tensión] ~ 100 %

0x0BD7

3032

TODOS

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Porcentaje de umbral de inicio/caída de subtensión de SII

  • 0,70 ~ 0,95

  • 70 % ~ 95 %

0x0BD9

3034

TODOS

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Porcentaje de umbral de restablecimiento/retorno de subtensión de SII

  • Máx[0,85, caída + diferencia de tensión] ~ 1

  • Máx[85 %, caída + diferencia de tensión] ~ 100 %

0x0BDB

3036

TODOS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Habilitar transferencia por sobretensión

  • 0 = Desactivación

  • 1 = Activación

0x0BDC

3037

TODOS

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Porcentaje de umbral de inicio/caída de sobretensión de SI

  • 1,05 ~ 1,35

  • 105 % ~ 135 %

0x0BDE

3039

TODOS

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Porcentaje de umbral de restablecimiento/retorno de sobretensión de SI

  • 1 ~ mín[1,15, caída - diferencia de tensión]

  • 100 % ~ mín[115 %, caída - diferencia de tensión]

0x0BE0

3041

TODOS

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Porcentaje de umbral de inicio/caída de sobretensión de SII

  • 1,05 ~ 1,35

  • 105 % ~ 135 %

0x0BE2

3043

TODOS

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Porcentaje de umbral de restablecimiento/retorno de sobretensión de SII

  • 1 ~ mín[1,15, caída - diferencia de tensión]

  • 100 % ~ mín[115 %, caída - diferencia de tensión]

0x0BE4

3045

3P/4P

L/E

ENUM

ENUM

TA

Habilitar desequilibrio de tensión

  • 0 = Desactivación

  • 1 = Activación

0x0BE5

3046

3P/4P

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Umbral de desequilibrio de SI

  • 0,02 ~ 0,30

  • 2 % ~ 30 %

0x0BE7

3048

3P/4P

L/E

numeral

FLOAT32

TA

Umbral de desequilibrio de SII

  • 0,02 ~ 0,30

  • 2 % ~ 30 %

0x0BE9

3050

4P

L/E

ENUM

ENUM

TA

Habilitar advertencia de secuencia de fase

  • 0 = Desactivación

  • 1 = Activación

0x0BEA

3051

4P

R

ENUM

ENUM

TA

Secuencia de fase de la fuente

  • 0 = 1-2-3 (ro)

0x0BEF

3056

TODOS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Prioridad de fuente

  • 1 = La fuente I es N y la fuente II es A

  • 2 = La fuente I es A y la fuente II es N

0x0BF0

3057

TODOS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Uso de la fuente

  • 1 = U-U

  • 2 = U-G

0x0BF1

3058

TODOS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Modo de transferencia automática

  • 0 = retorno automático

  • 1 = no retorno (IEC)/modo de espera mutuo (China)

  • 2 = retorno manual

0x0BF2

3059

TODOS

L/E

s

FLOAT32

TA

Retardo de transferencia de confirmación de N a A T2

  • 0 ~ 1800

0x0BF4

3061

TODOS

L/E

s

FLOAT32

TA

Retardo de transferencia de confirmación de A a N T6

  • 0 ~ 3600

0x0BF6

3063

TODOS

L/E

s

FLOAT32

TA

Retardo de tiempo de posición de apagado central T4

  • 0 ~ 30

0x0BF8

3065

TODOS

L/E

s

FLOAT32

TA

Retardo de inicio del generador T7

  • 0 ~ 120

0x0BFA

3067

TODOS

L/E

s

FLOAT32

TA

Retardo de parada del generador T9

  • 0 ~ 3600

0x0BFC

3069

TODOS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Habilitar advertencia de fallo de inicio de grupo electrógeno

  • 0 = Desactivación

  • 1 = Activación

0x0BFD

3070

4P

L/E

ENUM

ENUM

TA

Habilitar advertencia de posición errónea del neutro

  • 0 = Desactivación

  • 1 = Activación

0x0BFE

3071

4P

L/E

ENUM

ENUM

TA

Habilitar advertencia de pérdida del neutro

  • 0 = Desactivación

  • 1 = Activación

0x0BFF

3072

TODOS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Temporizador de prueba en carga T13 limitado

  • 0 = Ilimitado

  • 1 = Limitado

0x0C00

3073

TODOS

L/E

s

FLOAT32

TA

Temporizador de prueba en carga T13 período de tiempo

  • 1 ~ 1800

0x0C02

3075

TODOS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Temporizador de prueba sin carga T14 limitado

  • 0 = Ilimitado

  • 1 = Limitado

0x0C03

3076

TODOS

L/E

s

FLOAT32

TA

Temporizador de prueba sin carga T14 período de tiempo

  • 1 ~ 1800

0x0C05

3078

TODOS

L/E

ENUM

ENUM

TA

Tipo de prueba de la configuración del módulo de prueba de entrada digital

  • 0 = Prueba en carga

  • 1 = Prueba sin carga

0x0C1B

3100

TODOS

R

Hz

FLOAT32

TA

Valor de umbral de inicio/caída de subfrecuencia de SI

  • frecuencia nominal * porcentaje

0x0C1D

3102

TODOS

R

Hz

FLOAT32

TA

Valor de umbral de restablecimiento/retorno de subfrecuencia de SI

  • frecuencia nominal * porcentaje

0x0C1F

3104

TODOS

R

Hz

FLOAT32

TA

Valor de umbral de inicio/caída de subfrecuencia de SII

  • frecuencia nominal * porcentaje

0x0C21

3106

TODOS

R

Hz

FLOAT32

TA

Valor de umbral de restablecimiento/retorno de subfrecuencia de SII

  • frecuencia nominal * porcentaje

0x0C23

3108

TODOS

R

Hz

FLOAT32

TA

Valor de umbral de inicio/caída de sobrefrecuencia de SI

  • frecuencia nominal * porcentaje

0x0C25

3110

TODOS

R

Hz

FLOAT32

TA

Valor de umbral de restablecimiento/retorno de sobrefrecuencia de SI

  • frecuencia nominal * porcentaje

0x0C27

3112

TODOS

R

Hz

FLOAT32

TA

Valor de umbral de inicio/caída de sobrefrecuencia de SII

  • frecuencia nominal * porcentaje

0x0C29

3114

TODOS

R

Hz

FLOAT32

TA

Valor de umbral de restablecimiento/retorno de sobrefrecuencia de SII

  • frecuencia nominal * porcentaje

0x0C2B

3116

TODOS

R

V

FLOAT32

TA

Valor de umbral de inicio/caída de subtensión de SI

  • frecuencia nominal * porcentaje

0x0C2D

3118

TODOS

R

V

FLOAT32

TA

Valor de umbral de restablecimiento/retorno de subtensión de SI

  • frecuencia nominal * porcentaje

0x0C2F

3120

TODOS

R

V

FLOAT32

TA

Valor de umbral de inicio/caída de subtensión de SII

  • frecuencia nominal * porcentaje

0x0C31

3122

TODOS

R

V

FLOAT32

TA

Valor de umbral de restablecimiento/retorno de subtensión de SII

  • frecuencia nominal * porcentaje

0x0C33

3124

TODOS

R

V

FLOAT32

TA

Valor de umbral de inicio/caída de sobretensión de SI

  • frecuencia nominal * porcentaje

0x0C35

3126

TODOS

R

V

FLOAT32

TA

Valor de umbral de restablecimiento/retorno de sobretensión de SI

  • frecuencia nominal * porcentaje

0x0C37

3128

TODOS

R

V

FLOAT32

TA

Valor de umbral de inicio/caída de sobretensión de SII

  • frecuencia nominal * porcentaje

0x0C39

3130

TODOS

R

V

FLOAT32

TA

Valor de umbral de restablecimiento/retorno de sobretensión de SII

  • frecuencia nominal * porcentaje

0x0DAB

3500

TODOS

R

BOOL

TA

0

Validez de la alarma de fallo de inicio del grupo electrógeno

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x0DAC

3501

TODOS

R

BOOL

TA

0

Alarma de fallo de inicio del grupo electrógeno

  • 1 = sí

0x0DAD

3502

TODOS

R

BOOL

TA

0

Validez de la presencia de fuente de alimentación externa

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x0DAE

3503

TODOS

R

BOOL

TA

0

Presencia de fuente de alimentación externa

  • 1 = Presencia

0x0DAF

3504

TODOS

R

BOOL

TA

0

Validez de la alarma de fallo de prueba en carga

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x0DAF

3504

TODOS

R

BOOL

TA

1

Validez de la alarma de fallo de prueba sin carga

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x0DB0

3505

TODOS

R

BOOL

TA

0

Alarma de fallo de prueba en carga

  • 1 = sí

0x0DB0

3505

TODOS

R

BOOL

TA

1

Alarma de fallo de prueba sin carga

  • 1 = sí

0x0DB1

3506

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Alarma de posición inesperada

  • 0 = Ninguna alarma

  • 1 = Al transferir a la posición A

  • 2 = Al transferir a la posición N

  • 3 = Al transferir a la posición de apagado

  • 4 = Al transferir a una posición no válida

  • 5 = En modo no de maneta

0x0FBD

4030

TODOS

R

numeral

UINT32

TA

Recuento total de transferencias (sin recuento de maneta)

  • 0 ~ 65535

0x0FBF

4032

TODOS

R

numeral

UINT32

TA

Recuento total de fallos de transferencia

  • 0 ~ 65535

0x0FC1

4034

TODOS

R

numeral

UINT32

TA

Contador de transferencias demasiado rápidas

  • 0 ~ 65535

0x0FD1

4050

TODOS

R

numeral

UINT32

TA

Recuento modificado de configuración

  • 0-4294967295

0x01389

5002

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Función de Forzar apagado compatible

  • 1 = Compatible

0x0138A

5003

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Estado de Forzar apagado

  • 0 = Inactivo

  • 1 = Activo

0x0138B

5004

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Función de inhibición compatible

  • 1 = Compatible

0x0138C

5005

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Estado de inhibición

  • 0 = Inactivo

  • 1 = Activo

0x0138D

5006

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Función de control remoto voluntario compatible

  • 1 = Compatible

0x0138E

5007

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Estado de control remoto voluntario

  • 0 = inactividad

  • 1 = a_N

  • 2 = a_A

0x0138F

5008

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Función contra incendios compatible

  • 1 = Compatible

0x01390

5009

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Estado de función contra incendios

  • 0 = Inactivo

  • 1 = Activo

0x01391

5010

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Función de estado de prueba compatible

  • 1 = Compatible

0x01392

5011

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Estado de la prueba

  • 0 = Inactivo

  • 1 = Activo

0x01393

5012

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Función de transferencia de HMI compatible

  • 1 = Compatible

0x01394

5013

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Estado de transferencia de HMI (control local)

  • 0 = inactivo

  • 1 = activo

0x01395

5014

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA (solo bastidores 250, 630 y 800)

Función de control de comunicaciones admitida

  • 0 = no admitido

  • 1 = admitido

0x01396

5015

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA (solo bastidores 250, 630 y 800)

Estado de transferencia por comunicaciones

  • 0 = Inactivo

  • 1 = a_N

  • 2 = a_A

  • 3 = a_off

0x01397

5016

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA (solo bastidores 250, 630 y 800)

Resultado de la prueba

  • 0 = último resultado del tiempo de ejecución correcto

  • 1 = último resultado del tiempo de ejecución fallido

  • 2 = prueba con carga

  • 3 = prueba sin carga

0x0144F

5200

TODOS

L/E

s

FLOAT32

TA

Retardo de deslastrado T8

  • 0 ~ 15

0x0176F

6000

TODOS

L/E

IEC870-5-4

DATETIME

TA

Hora del sistema

  • datetime IEC870-5-4

0x01773

6004

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Número de polos

  • 2 = 2P

  • 3 = 3P

  • 4 = 4P

0x01783

6020

TODOS

R

numeral

UINT16

TA

Identificador de producto

  • 19750 para bastidores 100 y 160

  • 19751 para bastidores 250, 630 y 800

0x01784

6021

TODOS

R

STRING

CADENA DE CARACTERES

TA

Nombre del proveedor

  • Schneider Electric

0x0178E

6031

TODOS

R

STRING

CADENA DE CARACTERES

TA

Familia de productos

  • Conmutador TransferPacT

0x01797

6040

TODOS

R

STRING

CADENA DE CARACTERES

TA

Gama de productos

  • TransferPacT

0x017A1

6050

TODOS

R

STRING

CADENA DE CARACTERES

TA

Modelo del producto

  • TSE - Active Auto

  • TSE - Auto

  • TSE - WTS

  • TSE - Manual

0x017A9

6058

TODOS

R

STRING

CADENA DE CARACTERES

TA

Código del producto

Número CR

0x017B1

6066

TODOS

R

STRING

CADENA DE CARACTERES

TA

Número de serie

PP-YY-ww-D-ll-xxxx

0x017BB

6076

TODOS

L/E

STRING

CADENA DE CARACTERES

TA

Nombre de la aplicación de usuario

"Nombre de la aplicación del usuario"

0x017DB

6108

TODOS

L/E

STRING

CADENA DE CARACTERES

TA

Capacidad del producto

"Funcionalidad del producto"

0x017E7

6120

TODOS

R

STRING

CADENA DE CARACTERES

TA

Versión del firmware

xxx.yyy.zzz

0x017ED

6126

TODOS

R

STRING

CADENA DE CARACTERES

TA

Versión de hardware

xxx.yyy.zzz

0x017F3

6132

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA

Tipo de imagen actual en ejecución

  • 0 = Exploit

  • 1 = Fct

  • 2 = Upgrader

0x017F4

6133

TODOS

R

STRING

CADENA DE CARACTERES

TA

URL del proveedor

www.se.com

0x02324

8997

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA (solo bastidores 250, 630 y 800)

Activar transferencia por comunicaciones

  • 0 = desactivar

  • 1 = activar

0x02325

8998

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA (solo bastidores 250, 630 y 800)

Comprobar si se puede realizar el control de comunicaciones

  • 0 = no se puede realizar el control de comunicaciones

  • 1 = se puede realizar el control de comunicaciones

0x02326

8999

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA (solo bastidores 250, 630 y 800)

Método de control de comunicaciones

  • 0 = control sencillo

  • 1 = control avanzado

0x02327

9000

TODOS

Ancho

ENUM

ENUM

TA (solo bastidores 250, 630 y 800)

Petición de transferencia por comunicaciones

  • 0 = salir

  • 1 = transferir a N

  • 2 = transferir a A

  • 3 = transferir a desactivado

0x02328

9001

TODOS

R

ENUM

ENUM

TA (solo bastidores 250, 630 y 800)

Activar prueba por com

  • 0 = Desactivación

  • 1 = Activada

0x02329

9002

TODOS

Ancho

ENUM

ENUM

TA (solo bastidores 250, 630 y 800)

Prueba por petición de comunicaciones

  • 0 = prueba inactiva (salida)

  • 1 = prueba con carga activa

  • 2 = prueba sin carga activa

0x0270F

10000

TODOS

R

numeral

UINT16

TA

Versión del registro de eventos

0-65535

0x02710

10001

TODOS

R

numeral

UINT16

TA

Tipo de registro de eventos

0-65535

0x02711

10002

TODOS

R

numeral

UINT16

TA

Tamaño de cola del registro de eventos (número de registro)

0-1000

0x02712

10003

TODOS

R

numeral

UINT16

TA

Número de registro actual del registro de eventos en cola

0-1000

0x02713

10004

TODOS

R

numeral

UINT16

TA

Índice más reciente del registro de eventos

0-65535

0x02714

10005

TODOS

R

TI086

TI086

TA

Contenido del registro de eventos

0x09C3F

40000

TODOS

R

numeral

UINT16

TA

Versión del registro del sistema

0-65535

0x09C40

40001

TODOS

R

numeral

UINT16

TA

Tipo del registro del sistema

0-65535

0x09C41

40002

TODOS

R

numeral

UINT16

TA

Tamaño de cola del registro del sistema (número de registro)

0-1000

0x09C42

40003

TODOS

R

numeral

UINT16

TA

Número de registro actual del sistema en cola

0-1000

0x09C43

40004

TODOS

R

numeral

UINT16

TA

Índice más reciente del registro del sistema

0-65535

0x09C44

40005

TODOS

R

TI086

TI086

TA

Contenido del registro del sistema

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?