Disponibilidad del producto

La disponibilidad del producto es una función fija para TransferPacT remoto con las siguientes funciones:

  • Salida de contacto seco que puede proporcionar el estado de disponibilidad del producto.

  • Se proporcionan un NO y un NC.

Aplicación

Cuando cualquiera de las fuentes se encuentra dentro del alcance y el equipo de conmutación de transferencia no se encuentra en modo manual, el contacto normalmente abierto se cerrará y el contacto normalmente cerrado se abrirá. La siguiente tabla enumera el rango de desviación de tensión admitido para RTSE.

Tensión nominal de RTSE

Intervalo de tensión admitido

380-440 V

274 - 517 V

208-240 V

174 - 280 V

Cuando ambas fuentes están fuera de intervalo, la función de disponibilidad del producto no está disponible. Consulte la tabla siguiente para ver la tensión fuera de rango.

Tensión nominal de RTSE

Tensión fuera de rango

380–440 V

≤ 263 V o ≥ 534 V

208–240 V

≤ 163 V o ≥ 291 V

NOTA:
  • El indicador de alarma está encendido (LED rojo) cuando hay un fallo de transferencia o un fallo interno. Cuando se encienda, documente esta alarma y póngase en contacto con el servicio local. A continuación, restablezca el RTSE a través del interruptor dieléctrico y la luz testigo de alarma se apagará.

  • El indicador de estado de funcionamiento está encendido cuando cualquiera de las dos fuentes está dentro del intervalo y el equipo de conmutación de transferencia no está en modo manual.

Bornes

Para disponibilidad del producto: 1 NA + 1 NC:

  • NA: P1-P0

  • NC: P2-P0

Cuando cualquiera de las fuentes se encuentre dentro del intervalo y el producto no se encuentre en modo manual, se abrirá el terminal NC y se cerrará el terminal NO.

Tipo de señal

  • Salida digital con contacto seco

  • 5 A/250 V CA. 5 A/30 V CC

Capacidad del cable para los bornes

La capacidad del cable para los bornes es de 0,5 - 2,5 mm 2 (AWG 24 ~ 12).

Longitud máxima del cable: 10 m

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?