Umbrales de subtensión

Campo

Descripción

Valor predeterminado

  • Caída: 85 % de la tensión nominal.

  • Retorno: 90 % de la tensión nominal.

Rango

  • El rango para la tensión descendente (caída) es del 70 % al 95 % de la tensión nominal.

  • El rango para la tensión de retorno es del 85 % al 100 % de la tensión nominal.

Ajustable

El paso ajustable para un umbral de subtensión es del 1 %.

Diferencial

  • El diferencial entre la caída y el retorno es igual al 2 % de la tensión nominal.

En la pantalla LCD

  • Si se rompe la regla del 2 % de diferencial mínimo de la tensión nominal durante el ajuste de la caída, el valor de retorno se modificará de manera dinámica (retorno = caída y +2 %) para mantener la regla.

En Modbus

Escritura del registro Modbus: El valor de caída siempre se acepta. El valor de retorno se modificará por un valor (retorno = caída más un 2 %) cuando el valor de retorno no cumpla con el diferencial mínimo.

Secuencia de eventos

  • Cuando un sensor detecta una tensión por debajo de la tensión configurada de caída durante un período superior al retardo, considera que la tensión está fuera de rango.

  • Cuando un sensor detecta una tensión en el punto de retorno o por encima de este, considera que la tensión es aceptable.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?