DOCA0214ZH-04

欠压阈值

字段

描述

缺省值

  • 释放:额定电压的 85%。

  • 吸合:额定电压的 90%。

范围

  • 下降电压(释放)的范围为额定电压的 70%-95%。

  • 返回电压(吸合)的范围为额定电压的 85%-100%。

可调

欠压阈值的可调步长为 1%。

差值

  • 释放值与吸合值之间的差值等于额定电压的 2%。

在 LCD 显示屏上

  • 如果在释放设置期间违反“最小差值为额定电压的 2%”这一规则,将动态修改吸合值(吸合值 = 释放值 + 2%)以保持该规则。

在 Modbus 上

Modbus 寄存器写入:始终接受释放值。当吸合值不符合最小差值规定时,吸合值将修改为特定值(吸合值 = 释放值 + 2%)。

事件顺序

  • 当传感器检测到电压低于设定释放电压且在此状态下持续的时间长于时间延迟时,会认为电压超出规定范围。

  • 当传感器检测到达到或高于吸合点的电压时,会认为电压是可接受的。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.