Indicador de posición

TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100, 80-160, 100-250, 320-630, 800 A
TransferPacT Remote 160-250, 320-630, 800 A

Indicador de posición

Estado

OFF

La fuente I está conectada.

La fuente II está conectada.

TransferPacT Active Automatic 800-1600 A

Indicador de posición

Estado

El dispositivo está apagado, y el mando de cierre abierto está cargado.

El dispositivo está apagado, y el mando de cierre abierto está descargado.

El origen I está conectado, y el mando de cierre abierto está rearmado.

El origen I está conectado, y el mando de cierre abierto está descargado.

El origen II está conectado, y el mando de cierre abierto está rearmado.

El origen II está conectado, y el mando de cierre abierto está desarmado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?