DOCA0214ZH-04

位置指示

TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100、80-160、100-250、320-630、800 A
TransferPacT Remote 160-250、320-630、800 A

位置指示

状态

关闭

电源 I 已连接

电源 II 已连接

TransferPacT Active Automatic 800-1600 A

位置指示

状态

设备已关闭,且分闸弹簧已储能。

设备已关闭,且分闸弹簧已释能。

电源 I 已连接,分闸弹簧已储能。

电源 I 已连接,分闸弹簧已释能。

电源 II 已连接,分闸弹簧已储能。

电源 II 已连接,分闸弹簧已释能。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?