Kit de instalación bocabajo

El kit de instalación bocabajo se puede utilizar para montar el equipo de conmutación de transferencia en posición invertida según la accesibilidad o los requisitos de espacio.

La siguiente tabla proporciona la lista de kits de instalación bocabajo:

Conmutador

Adaptador de conexión vertical

Bastidor 1A: De 800 a 1600 A

TPSOTH73

 

Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: BQT7680301

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?