DOCA0107FR-03

Tables des registres Modbus

Description

Les registres Modbus du relais VigiPacT fournissent des informations qui peuvent être lues, telles que des mesures électriques et des informations de contrôle.

Format des tables

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Usine

Enregistré

Bit

Description

                   
  • Adresse : adresse de registre de 16 bits sous forme de nombre hexadécimal. L'adresse correspond aux données utilisées dans la trame Modbus.

  • Registre : numéro de registre de 16 bits sous forme de nombre décimal (registre = adresse + 1).

  • L/E : état de lecture ou d'écriture du registre.

    • L : accès en lecture seule

    • L/E : accès en lecture et en écriture à l'aide des fonctions Modbus

  • Unité : unité dans laquelle l'information est exprimée.

  • Type : type de données de codage (voir la section Types de données).

  • Plage : plage des valeurs autorisées pour cette variable, généralement un sous-ensemble de ce qui est autorisé par le format.

  • Usine : valeur de la variable d'un nouvel appareil, également appliquée après le rétablissement des réglages d'usine.

  • Enregistré :

    • OUI : la valeur est enregistrée en cas de coupure de courant.

    • NON : la valeur n'est pas enregistrée en cas de coupure de courant.

  • Bit : numéro de bit pour la description BITMAP.

  • Description : fournit des informations sur le registre et les restrictions qui s'appliquent.

Types de données

Types de données

Description

Gamme

INT16U

Entier de 16 bits non signé

0 à 65535

INT16

Entier de 16 bits signé

-32768 à +32767

INT32U

Entier de 32 bits non signé

0 à 4 294 967 295

INT32

Entier de 32 bits signé

-2 147 483 648 à +2 147 483 647

STRING

Chaîne de texte

1 octet par caractère

BITMAP

registre de 16 bits

Type de données : BITMAP

Un registre BITMAP est un registre de 16 bits pouvant être lu :

  • comme un entier de 16 bits non signé, à l'aide de la fonction de lecture de plusieurs registres (code de fonction 0x03) ;

  • comme un ensemble de bits, à l'aide des fonctions de lecture de bits (code de fonction 0x01 ou 0x02).

Remarques

  • La colonne du type indique le nombre de registres à lire pour obtenir la variable. Par exemple, INT16U nécessite la lecture d'un registre, alors que INT32 nécessite la lecture de 2 registres.

  • Certaines variables doivent être lues comme un bloc de plusieurs registres. La lecture partielle du bloc peut entraîner une erreur ou des données incorrectes.

  • La lecture à partir d'un registre non documenté aboutit à une exception Modbus. Reportez-vous à la section Codes d'exception Modbus.

  • Les valeurs numériques sont données sous forme décimale. Lorsqu'il est utile de disposer de la valeur correspondante au format hexadécimal, celle-ci est indiquée comme une constante 0xdddd en langage C. Par exemple, la valeur décimale 123 est représentée comme suit sous forme hexadécimale : 0x007B.

  • Les variables INT32U ou INT32 sont stockées au format big-endian : le registre de poids fort est transmis d'abord, celui de poids faible ensuite.

  • Les valeurs hors service et non applicables dépendent du type de données.

Type de données

Valeurs hors service et non applicables

INT16U

65535 (0xFFFF)

INT16

-32768 (0x8000)

INT32U

4294967295 (0xFFFFFFFF)

INT32

0x80000000

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?