Menu Settings (3/7)
Présentation
Le menu contient les paramètres de réglage.
L'écran permet de définir les paramètres suivants :
-
: Seuil d'alarme
-
: Temporisation avant alarme
-
: Seuil de préalarme
-
: Temporisation avant préalarme
-
: Réinitialisation manuelle (Manual) ou automatique (Automatic)
Un mot de passe doit être saisi dans le menu Settings pour modifier les paramètres.
Sélectionnez le paramètre
à définir, puis appuyez sur
pour afficher l'écran correspondant.
Réglages des paramètres fonctionnels
|
Paramètre |
Description |
|---|---|
|
Seuil d'alarme |
Où :
NOTE: Une fois le nouveau seuil d'alarme validé :
|
|
Temporisation avant alarme |
Où :
NOTE:
|
|
Seuil de préalarme |
Où :
NOTE:
|
|
Temporisation avant préalarme |
Où :
NOTE: Les valeurs comprises entre 0 et 60 ms
(sauf 0 et 60) sont interdites (les valeurs de réglage sont :
0, 60, 70 à 4 500 ms). La temporisation avant préalarme
est automatiquement réglée sur celle avant alarme dans la
situation suivante : la temporisation avant préalarme dépasse
la temporisation avant alarme tandis que les seuils d'alarme
et de préalarme sont identiques.
|
Mode de réarmement de l'alarme
L'écran permet de sélectionner le mode de réarmement de l'alarme (manuel ou automatique).
Le réarmement de l'alarme est configurable via l'IHM et Modbus (uniquement pour le relais VigiPacT RHU).
En mode automatique, l'alarme est automatiquement réarmée.
En mode manuel, vous pouvez procéder vous-même au réarmement à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
-
à l'aide d'un bouton de réarmement relié à l'entrée de réarmement du relais ;
-
en envoyant une commande de réarmement via Modbus (uniquement pour le relais VigiPacT RHU).