DUG_trådløs PIR-lysdæmper_LK-00

Lysdæmperindstilling

Dæmpningstilstand

Du kan ændre dæmpningstilstanden i app'en, hvis du har problemer med flimren. Derved forbedres dæmpningskvaliteten.

Tryk på Dæmpningstilstand, og vælg en af følgende (A):

- Auto - Når der tilsluttes en anden belastning til lysdæmperen (f.eks. glødelampe).

- RL-LED - Når en LED-lampe tilsluttes lysdæmperen.

BEMÆRK: I denne tilstand anvendes 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af lysdæmperen.

Dæmpningsområde

Du kan begrænse maks. og min. lysstyrken for den belastning, der er tilsluttet enheden. Dette gøres for at undgå flimren og slukning af LED-lyskilden.

Tryk på Dæmpningsområde, og benyt en af eller begge de følgende fremgangsmåder (B):

- Min. lysstyrke - Træk i skydereguleringen for at begrænse den min. lysstyrke.

BEMÆRK: Det minimale lysstyrkeniveau skal være lavere end det maksimale lysstyrkeniveau.
TIP: Hvis du indstiller den min. lysstyrke yderst til højre med skydereguleringen, lyser belastningen med den min. lysstyrke, selv om du indstiller skydereguleringen på den laveste værdi i kontrolpanelet.

- Maks. lysstyrke - Træk skydereguleringen for at begrænse den maksimale lysstyrke.

BEMÆRK: Det maks. lysstyrkeniveau skal være højere end det minimale lysstyrkeniveau.
TIP: Hvis du indstiller den maks. lysstyrke yderst til venstre med skydereguleringen, lyser belastningen med den maks. lysstyrke, selv om du indstiller skydereguleringen på den højeste værdi i kontrolpanelet.

BEMÆRK: Dæmpningsområdet er begrænset, hvis det indstillede niveau for min. og maks. er for tæt på hinanden.

Skift mellem tilstandsindstillinger

Ved hjælp af denne indstilling kan enheden huske den sidste tilstand på enheden.

Tryk på Skift mellem tilstandsindstillinger, og vælg en af følgende (C):

- 100 % - LED'en lyser med maks. lysstyrke, hver gang den tændes.

- Sidste niveau (hukommelsesfunktion) - LED'en lyser med det tidligere indstillede lysstyrkeniveau, når den tændes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?