DUG_trådløs PIR-lysdæmper_LK-00

Manuel parring af enhed

Sådan parres enheden manuelt:
  1. På siden Hjem trykkes på +.
  2. Tryk på , og vælg den ønskede Wiser-gateway i rullemenuen.
  3. Vælg en mulighed for at tilføje enheden (A):
    • Tilføj enhed med installationskode
    • Tilføj enhed uden installationskode

    TIP: Det anbefales kraftigt at tilføje enheden med installationskode.
  4. For at parre enheden med en installationskode skal du trykke på Tilføj enhed med installationskode for at få vist rullemenuen. Vælg én af indstillingerne (B):
    • Scan installationskode - Du kan scanne enheden for installationskoden.
    • Indtast installationskoden manuelt - Du kan manuelt indtaste installationskoden fra enheden.
    TIP: Installationskoden findes på bagsiden af enheden.
    Når enheden er parret med installationskoden, skal du gå videre til trin 6.

  5. Tryk på Tilføj enhed uden installationskode for at parre enheden uden installationskode.
  6. Tryk kortvarigt på trykknappen 3 gange (< 0,5 sek.).
    Lysdioden blinker gult.
  7. I appen skal du vælge Bekræft, at lysdioden blinker gult og trykke på Start konfiguration (C).

    Efter et par sekunder angiver en lysdiode, der lyser konstant grønt, at enheden er korrekt parret til gateway'en.
  8. Tryk på Udført, når parringen er afsluttet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?