DUG_trådløs PIR-lysdæmper_LK-00

Lux-indstilling

Med Wiser-appen kan du definere tærskelværdien for lux-områder (f.eks. meget mørk, mørk, lys og meget lys) for omgivelserne. Derved forhindres falske alarmer forårsaget af ændringer i lysintensiteten.

Tryk på Lux-indstilling, og træk i skydereguleringen (A) for at definere tærskelværdien, og tryk på Bekræft.

  • Meget mørkt niveau - Lux-værdien varierer fra 1 lux til 100 lux

  • Mørkt niveau - Lux-niveauet varierer fra 6 lux til 300 lux

  • Lyst niveau - Lux-niveauet varierer fra 101 lux til 2000 lux

BEMÆRK: Den aktuelle lux-værdi er det aktuelle lysniveau i omgivelserne, som måles af sensoren.

Eksempel: Hvis Lux-indstillingen er konfigureret til 500 lux, den aktuelle lux er mindre end 500 lux og der er en bevægelse, vil belastningen blive slået til. Hvis den aktuelle lux er over 500 lux og der er en bevægelse, så vil belastningen ikke blive slået til.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?