DUG_Smoke Alarm AC_LK-00

Af hensyn til din sikkerhed

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Af hensyn til sikkerheden må den elektriske installation kun udføres af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal kunne dokumentere omfattende viden inden for følgende områder:
  • Tilslutning til installationsnetværk
  • Tilslutning til flere elektriske enheder
  • Trækning af elektriske kabler
  • Sikkerhedsstandarder, regler og regulativer for lokal ledningsføring
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK
FARE VED INSTALLATION AF UDSTYR
  • Betjen altid produktet i overensstemmelse med de angivne tekniske data.
  • Opbevar installationsvejledningen i produktets levetid.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
FARE FORSEGLET BATTERI
Genoplad, adskil og brænd ikke batteriet.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?