DUG_Smoke Alarm AC_LK-00

Fejlfinding

Problem Løsning/handling

Enheden producerer ikke en alarmlyd under test.

  1. Kontrollér, at strømkontakten er i tændt position, eller at enheden er installeret korrekt. Hvis du er usikker, skal du fjerne og geninstallere enheden.

  2. Tryk på test-/stillefunktionsknappen, indtil der høres en alarmlyd. Tryk ikke flere gange.

  3. Hvis problemet varer ved, eller hvis du har spørgsmål om garantien, skal du kontakte kundeservicecentret.

Enheden bipper, og standby-lysdioden blinker hvert 48. sekund

Batteriniveauet kan være lavt eller afladet. Udskift enheden.

Enheden bipper to gange, og standby-lysdioden blinker hvert 48. sekund

  1. Rengør enheden. Se afsnittet Vedligeholdelse.

  2. Hvis problemet varer ved, eller hvis du har spørgsmål om garantien, skal du kontakte kundeservicecentret.

Enhed producerer alarmlyd uventet uden røg eller damp eller høj temperatur.

  1. Find den udløste enhed, der vises med en blinkende standby-lysdiode og 3 bip hvert 4. sekund.

  2. Tryk på test-/stillefunktionsknappen for at indstille alarmlyden på pause. Den sammenkoblede enhed stopper alarmen inden for 10 sek.

  3. Rengør enheden. Se Vedligeholdelse.

  4. Geninstaller enheden, og test den.

  5. Hvis problemet varer ved, eller hvis du har spørgsmål om garantien, skal du kontakte kundeservicecentret.

VIGTIG: Efter en alarmhændelse er den enhed, der har blinkende standby-lysdiode hvert 2. sekund, den aktiverede enhed. Find enheden, og følg trin 3 til 5.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?