DUG_Smoke Alarm AC_LK-00

Test af enheden

Enheden har en testtilstand, der hjælper med at sikre, at enheden fungerer korrekt. Det anbefales at teste enheden én gang om måneden. Hvis enheden installeres i et mobilt hjem, anbefales det at teste enheden ugentligt og inden hver eneste rejse.

BEMÆRK: Du kan indstille den månedlige påmindelse for testalarmen i indstillinger ved hjælp af Wiser-appen.

Test af den enkelte enhed

VIGTIG: Test enheden en gang om måneden for at sikre korrekt betjening.

Tryk på test-/stillefunktionsknappen på hver enhed i mere end 3 sek., indtil en alarm lyder slukket. Hvis testalarmen ikke lyder, er enheden ikke tilsluttet strømforsyningen.


Test af de(n) sammenkoblede enhed(er)

Det er muligt at teste alle enhederne samtidigt i et indbyrdes forbundet netværk med én betjening.

  1. Vælg en hvilken som helst tilsluttet enhed.

  2. Tryk på test-/stillefunktionsknappen og hold den trykket ind i mere end 18 sek.., indtil en alarm slukkes på alle tilsluttede enheder.

Hvis der ikke udløses nogen alarm på de sammenkoblede enheder, skal du sikre dig, at opsætningen af den trådløse forbindelse er korrekt. Også afstanden mellem hver enhed er inden for specifikationen.

BEMÆRK: Den udløste alarm på de sammenkoblede enheder forbliver i længere tid, selvom du slipper test-/stillefunktionsknappen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?