DUG_PowerTagE_WSE-04

Laitteen poistaminen

Voit poistaa laitteen laiteluettelosta Wiser-sovelluksenavulla.
PowerTaginpoistaminen:
  1. Napauta Pääsivulla Kaikki laitteet ja valitse poistettava PowerTag
  2. Näytä lisätietoja napauttamalla.
  3. Napauta Poista ja palauta tehdasasetukset (A) > Vahvista.
    EHDOTUS: Poista laite napauttamalla Pääsivulla PowerTag-painiketta ja pitämällä sitä painettuna.
    Kaikki historiatiedot poistetaan sovelluksesta ja pilvestä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?