DUG_Renova - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Huonelämpötilan säätäminen manuaalisesti

Huonelämpötilaa voidaan nostaa/laskea manuaalisesti painamalla termostaatin painiketta.
  • Paina +-painiketta, kun haluat nostaa lämpötilan ohjearvoa.

  • Paina +-painiketta, kun haluat laskea lämpötilan ohjearvoa.

P3-, P5- ja P6-malleissa, jos lattiatunnistin on asennettu, laite on huoneenlämmössä lattian rajat ‑tilassa.

Kun huonelämpötila on asetetun ohjearvon mukainen tai sitä korkeampi, lattialämpötila on alle alemman lattialämpötilan rajan (vähimmäissuoja). Luodaan kysyntä ja huonetta lämmitetään lattian lämmittämiseksi ja kysynnän LED vilkkuu valkoisena 1 Hz:n taajuudella.

Kun huonelämpötila on alle asetetun ohjearvon, lattialämpötila on yli ylemmän lattialämpötilan rajan (enimmäissuoja). Kysynnän tulee olla 0 ja ohjauslähdön tulisi estyä. Kysynnän LED vilkkuu valkoisena 1 Hz:n taajuudella.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?