DUG_Renova - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Laiteparin muodostus manuaalisesti

Laiteparin voi muodostaa manuaalisesti skannaamalla asennetun koodin tai syöttämällä sen manuaalisesti pariliitoksen muodostuksen aikana.
  1. Napauta Pääsivulla +.
  2. Napauta ja valitse tarvittava Wiser HUB liukuvalikosta.
  3. Valitse lisäysvaihtoehto (A):
    • Lisää laite asennuskoodilla
    • Lisää laite ilman asennuskoodia
    EHDOTUS: On erittäin suositeltavaa lisätä laite asennuskoodilla.
  4. Voit yhdistää laitteen asennuskoodilla napauttamalla Lisää laite asennuskoodilla avataksesi liukuvalikon. Valitse jokin vaihtoehdoista (B):
    • Skannaa asennuskoodi – voit skannata laitteen asennuskoodin.
    • Anna asennuskoodi manuaalisesti – voit syöttää laitteessa olevan asennuskoodin manuaalisesti
    Kun olet yhdistänyt laitteen asennuskoodilla, siirry vaiheeseen 6.
  5. Jos haluat yhdistää laitteen ilman asennuskoodia, napauta Add Device (Lisää laite ilman asennuskoodia).
  6. Paina pitkään O-painiketta, kunnes Jn tulee näyttöön, ja vapauta sitten painike pariliitoksen muodostuksen aloittamiseksi.
    HUOMAUTUS: Jos laitepari on jo muodostettu termostaatin kanssa ja haluat muuttaa esiasetettua tilaa nykyisen pariliitoksen muodostusprosessin aikana, sinun on tehtävä tehdasasetusten palautus. Muussa tapauksessa termostaatti yhdistetään edellisen esiasetetun tilan kanssa. Katso laitteen nollaaminen.

    Jn vilkkuu matriisinäytöllä.
  7. Napauta sovelluksessa Vahvista laitteen näyttö Jn, ja napauta Käynnistä määritys (C).
  8. Odota muutama sekunti, kunnes termostaatin langaton LED muuttuu vihreäksi.
  9. Kun laite on lisätty sovellukseen, kohdista huone asetusten käyttöönottamiseksi ja napauta Valmis.
    HUOMAUTUS:
    • Huoneen kohdistaminen luo ryhmän termostaattien ohjausta varten. Lisätietoja on kohdassa Laitteen käyttö.

    • Katso lisätietoja kohdasta Laitteen sijainnin muuttaminen, kun haluat määrittää huoneen termostaatille, jos et määrittänyt huonetta vaiheessa 9.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?