DUG_Renova - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Manuaaliset anturiasetukset

Termostaatti, jonka esimääritetty arvo on P6P8, voidaan yhdistää ulkoiseen lattia-anturiin parantamaan käyttäjän käyttökokemusta lämpötilaa säätämällä.
HUOMAUTUS: Kun esimääritys on valittu, vahvista painamalla O-painiketta yhden sekunnin ajan. Sen jälkeen laite jatkaa anturiasetukseen seuraavassa järjestyksessä. Lisätietoja esimäärityksestä on kohdassa Laitteen esimäärittäminen

Lattia-anturi tyypin valitseminen

Esimäärityksen jälkeen siirryt lattia-anturin valintavalikkoon, josta voit valita termostaattiin liitetyn anturin tyypin manuaalisesti, kun olet ensin asettanut esimäärityksen. Näin termostaatti voi muuntaa ja näyttää lämpötilan tarkasti.

Lattia-anturin tyypin valitseminen:

  1. Kun olet siirtynyt valintavalikkoon, termostaatin pistematriisissa näkyy 10. Paina laitteen +- tai -kosketuspainiketta vaihtaaksesi anturityyppien välillä.
    Seuraavassa on saatavilla olevat anturin tyypit:

    • 10 kOhm

    • 12 kOhm

    • 15 kOhm

    • 33 kOhm

    • 47 kOhm


    EHDOTUS: Kun +-painiketta painetaan, anturin tyypistä 10 tulee 12. Kun jatketaan +-painikkeen painamista, tyyppi muuttuu arvoon 15, 33 ja 47.
    Kun painetaan -painiketta, anturin tyypistä 47 tulee 33. Kun jatketaan -painikkeen painamista, tyyppi muuttuu arvoon 15, 12 ja 10.

  2. Valitse asennettu anturin tyyppi ja vahvista valinta painamalla O-kosketuspainiketta > 1 sekunnin ajan.

Termostaatin pistematriisissa näkyy anturin tyyppi ja LED vilkkuu sinisenä.

Lämpötilan kalibroinnin asettaminen

Lattia-anturin tyypin valinnan jälkeen anturin kalibrointiarvo (poikkeama-arvo) on asetettava, jotta lämpötilamittauksen vaihtelu olisi mahdollisimman vähäistä.

Lämpötilan kalibroinnin asettaminen:

  1. Paina laitteen +- tai -kosketuspainiketta kalibrointiarvon asettamiseksi.

    HUOMAUTUS: Lämpötilan kalibrointialue on -9+9 °C, ja sitä voidaan säätää 0,5 °C:n lisäyksin.
  2. Määritä kalibrointiarvo ja vahvista valinta painamalla O-kosketuspainiketta > 1 sekunnin ajan.

Termostaatin pistematriisissa näkyy kalibrointiarvo ja LED vilkkuu sinipunaisena.

Enimmäissuojalämpötilan asettaminen

Lämpötilan kalibroinnin jälkeen sinun on asetettava enimmäissuojalämpötila. Se on lattia-anturin yläraja.
Vähimmäissuojalämpötila voidaan asettaa vain Wiser-sovelluksen kautta.

Enimmäissuojalämpötilan asettaminen:

  1. Paina laitteen +- tai -kosketuspainiketta enimmäisrajan asettamiseksi.

    HUOMAUTUS: Lämpötilan raja-alue on 1140 °C.
  2. Määritä arvo ja vahvista valinta painamalla O-kosketuspainiketta > 1 sekunnin ajan.

Termostaatin pistematriisissa näkyy kalibrointiarvo ja LED vilkkuu punaisena.

TÄRKEÄ:
  • Jos haluat päivittää anturin asetukset manuaalisesti laitteen määrittämisen jälkeen, paina O- ja +-painiketta samanaikaisesti siirtyäksesi esimäärityksen valintaan ja vahvista esimääritys painamalla O, ja syötä anturin asetukset.

  • Voit myös tehdä tehdasasetusten palautuksen poistaaksesi kaikki asetukset ja määrittääksesi termostaatin uudelleen. Katso laitteen nollaaminen.

  • Anturin asetuksia voidaan muokata tai päivittää ilman termostaatin nollausta Wiser-sovelluksen avulla. Katso lisätietoja kohdasta Sovelluksen asetukset

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?