DUG_Botão de pressão_WSE-02

Emparelhar o dispositivo com procura automática

O emparelhamento do dispositivo com procura automática deteta automaticamente o dispositivo quando o dispositivo correspondente está ligado.
  1. Na página Principal, toque em +.
  2. Toque em Procura automática > Confirmar > Iniciar procura.
  3. Se tiver um hub, avance para o passo 5; se tiver vários hubs, avance para o passo 4.
  4. Toque em Selecionar hub e selecione o Hub Wiser no menu deslizante.
  5. Pressione ligeiramente a tecla superior direita 3 vezes para iniciar o processo de emparelhamento.
    Aguarde alguns segundos até a pesquisa do dispositivo estar concluída.
    NOTA: Se pretender emparelhar vários dispositivos de uma só vez, execute o passo 5 em cada dispositivo e aguarde alguns segundos.
  6. Selecione Interruptor simples e toque em Seguinte.

  7. Toque em Concluído assim que o dispositivo estiver adicionado com sucesso.
    NOTA: O emparelhamento do dispositivo é mostrado com um dispositivo simples como exemplo. O mesmo processo está disponível para o outro interruptor, regulador de luz e estore simples/duplo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?