DUG_Módulo soporte_WSE-02

Vinculación del dispositivo con el escaneo automático

Al vincular el dispositivo con el escaneo automático, se detecta automáticamente el dispositivo cuando se enciende el dispositivo correspondiente.
  1. En la página Inicio, toque +.
  2. Toque Escaneo automático > Confirmar > Iniciar escaneo.
  3. Si tiene un Gateway, continúe con el paso 5. Si tiene varios Gateways, continúe con el paso 4.
  4. Toque Seleccionar Gateway y seleccione Gateway Wiser en el menú desplegable.
  5. Accione brevemente 3 veces la tecla superior derecha para iniciar el proceso de vinculación.
    Espere unos segundos hasta que finalice la búsqueda de dispositivos.
    NOTA: Si desea vincular varios dispositivos a la vez, realice el paso 5 en cada dispositivo y espere unos segundos.
  6. Seleccione Interruptor de tecla simple y toque Siguiente.

  7. Toque Finalizado en cuanto se haya añadido correctamente el dispositivo.
    NOTA: La vinculación del dispositivo se muestra con un dispositivo de tecla simple a modo de ejemplo. El mismo proceso es atractivo para el otro interruptor, regulador y persiana de tecla simple/doble.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?