DUG_Micro-moduuli Dimmer_WSE-02

Tietoja laitteesta

Wiser säädinmoduuli ZB (jäljempänä moduuli) yhdistää himmentimen älytoimintojen edut tavallisiin mekaanisiin painikekytkimiin. Se muuntaa perinteisen kytkimen yhdistetyksi laitteeksi, jota voidaan ohjata kytkimellä tai Wiser-sovelluksella. Sillä voidaan kytkeä ja himmentää ohmisia, induktiivisia tai kapasitiivisia kuormia, ja se on myös yhteensopiva himmennettävien LED-valojen kanssa.
HUOMAUTUS: Älä ohjaa laitteita, jotka ovat riippuvaisia jatkuvasta virransyötöstä.

Lisäominaisuudet:

  • Kaukosäädin, jossa enintään 10 yksittäistä mekaanista painiketta.

  • LED-käyttötilan asetus manuaalisesti (RL LED -tila).

  • Elektroninen ylikuormitussuojaus, ylikuumenemissuojaus ja oikosulkusuojaus.

  • Himmennysalueen asetus: minimi- ja maksimikirkkaus.

  • Aikataulun asettaminen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?