DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Om enheten

Wiser dimmerpuck LED (fortsättningsvis kallad puck) kombinerar fördelarna med smarta dimmerfunktioner och vanliga mekaniska tryckknappsbrytare. Den gör om en vanlig strömställare till en uppkopplad enhet som kan styras med strömställaren eller via Wiser-appen. Den kan koppla om och dimra resistiva, induktiva eller kapacitiva laster och är kompatibel med dimbara LED-lampor.
OBS: Styr inte enheter som kräver en fast strömförsörjning.

Ytterligare funktioner:

  • Fjärrkontroll med maximalt 10 återfjädrande mekaniska tryckknappar.

  • Manuell inställning av LED-driftläge (RL LED-läge)

  • Elektroniskt överlastskydd, överhettningsskydd och kortslutningsskydd.

  • Ställ in dimringsintervallet: lägsta och högsta ljusstyrka.

  • Ett tidsschema kan ställas in.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?