DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Acerca do dispositivo

O Micromódulo Variador Wiser (a seguir designado por Disco) combina as vantagens de funcionalidade de um variador inteligente com os interruptores de botão de pressão mecânicos comuns. Transforma um interruptor convencional num dispositivo conectável que pode ser controlado a partir do interruptor ou através da aplicação Wiser. Pode mudar e regular as cargas óhmicas, indutivas ou capacitivas, sendo igualmente compatível com LED reguláveis.
NOTA: Não controle dispositivos que dependam de uma fonte de alimentação permanente.

Características adicionais:

  • Controlo remoto com um máximo de 10 botões de pressão mecânicos simples.

  • Configurar o modo de operação LED manualmente (modo RL LED)

  • Proteção eletrónica contra sobrecarga, proteção contra sobreaquecimento e proteção contra curto-circuito.

  • Configurar o intervalo de regulação de intensidade: luminosidade mínima e máxima.

  • Definir um horário.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?