DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Настройка режима RL-LED

В случае мерцания света можно изменить режим диммирования в приложении. При изменении режима диммирования улучшается качество диммирования.
Для настройки режима RL-LED:
  1. На главной странице выбрать Все устройства > Микромодуль универсального LED-диммера.
  2. Нажмите .
  3. Нажать на Режим диммирования, чтобы открыть раскрывающееся меню.
  4. Выбрать режим Передний фронт (RL-LED) (A).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?