DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Definir o modo RL-LED

Pode alterar o modo de regulação de intensidade na aplicação se tiver problemas com a intermitência da luz. Ao alterar o modo de regulação, a qualidade de regulação também melhora.
Para definir o modo RL-LED:
  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos > Micromódulo Variador
  2. Toque .
  3. Toque em Modo de regulação para o menu deslizante.
  4. Selecione o modo Fase ascendente (RL-LED) (A).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?