Módulo DUG_Micro Dimmer_WSE-02

Ajuste del modo LED RL

Puede cambiar el modo de regulación en la aplicación si tiene problemas con el parpadeo de luz. Al cambiar el modo de regulación, también se mejora la calidad de la regulación.
Para ajustar el modo RL-LED:
  1. En la página principal, toque Todos los dispositivos > Micro módulo regulador.
  2. Pulse .
  3. Toque Modo de regulación para el menú deslizante.
  4. Seleccione el modo Corte de fase ascendente (LED RL) (A).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?