DUG_Micro-moduulin valokytkin_WSE-02

Tilanteen luominen

Tilanteeseen voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka yleensä tehdään yhdessä. Wiser-sovelluksen avulla voit luoda tilanteita tarpeidesi mukaan.
  1. Napauta Koti-sivulla .
  2. Siirry kohtaan > + ja luo hetki.
  3. Napauta Muokkaa nimeä (A), kirjoita tilanteen nimi ja napauta Tallenna.
    VINKKI: Voit valita hetkeäsi vastaavan kansikuvan napauttamalla .

  4. Avaa liukuvalikko napsauttamalla Toimenpide-osassa Lisää tehtävä -painiketta (B).
  5. Voit tehdä Lisää tehtävä -valikossa jonkin tai kaikki seuraavista toiminnoista (C):
    • Käynnistä laite – valitse laitteet, jotka haluat sisällyttää tilanteeseen.
    • Valitse toiminto – valitse toiminto, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
    • Viive: viiveajan määrittäminen.
    HUOMAUTUS: Voit lisätä yhden tai useita toimintoja käyttämällä .

  6. Napauta Käynnistä laite > Mikromoduulikytkin.
  7. Napauta Kytkin ja valitse joko Päällä/Pois/Käänteinen Kytkin ja napauta Tallenna.

  8. Valitse Seuraava ja kun toiminnot on määritetty, napauta Tallenna.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?