Micromódulo interruptor LUZ DUG_WSE-02

Creación de un momento

Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Usando la aplicación Wiser, puede crear momentos según sus necesidades.
Para crear un momento:
  1. En la página Inicio, pulse .
  2. Vaya a Momento > + para crear un momento.
  3. Toque Editar nombre (A), introduzca el nombre del momento y toque Guardar.
    CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su momento pulsando .

  4. En la sección Acción, pulse en Añadir tarea (B) para abrir el menú emergente.
  5. En el menú Añadir tarea, puede realizar una o todas las acciones siguientes (C):
    • Ejecutar el dispositivo: seleccione los dispositivos que desee en un momento.
    • Seleccionar la automatización: seleccione la automatización que desee activar o desactivar.
    • Retraso: ajuste el tiempo de retraso.
    NOTA: Puede añadir una o más acciones mediante .

  6. Toque Ejecutar el dispositivo > Micro módulo conmutador.
  7. Toque Conmutador y seleccione Encendido/Apagado/Conmutador inverso y toque Guardar.

  8. Toque Siguiente y, una vez que se hayan establecido las acciones, toque Guardar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?