DUG_ Micro Module Light Switch_WSE-02

Skapa ett scenario

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med Wiser by SE-appen kan du skapa scenarier utifrån dina behov.
  1. startsidan trycker du på .
  2. Gå till Moment > + för att skapa en stund.
  3. Klicka på Redigera namn (A), ange namnet på ögonblicket och tryck på Spara.
    TIPS! Du kan välja den omslagsbild som representerar ditt moment genom att trycka på .

  4. Öppna snabbmenyn genom att trycka på Lägg till uppgift i avsnittet Åtgärd.
  5. På menyn Lägg till uppgift kan du utföra någon eller alla av följande åtgärder (C):
    • Kör enheten – välj de enheter som du vill ha i ett scenario.
    • Välj automation – Markera den automation som du vill aktivera eller inaktivera.
    • Fördröjning: Ställ in fördröjningstiden.
    OBSERVERA! Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .

  6. Tryck på Kör enheten > Strömställarpuck.
  7. Tryck på Strömställare och välj antingen På / Av / Omvänd strömställare och tryck på Spara.

  8. Klicka på Nästa och när åtgärderna är inställda trycker du på Spara.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?