DUG_Micro Module Shades Control_WSE-02

Restablecimiento del dispositivo

Puede restablecer manualmente el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.
Para reiniciar el dispositivo:
  1. Pulse brevemente (<0,5 s) el botón de ajuste/restablecimiento 3 veces y, a continuación, manténgalo pulsado una vez durante 10 s para restablecer el modo predeterminado de fábrica del micro módulo.
    o
    Pulse brevemente el pulsador 3 veces y, a continuación, manténgalo pulsado una vez durante 10 s.
  2. Después de 10 s, el LED comienza a parpadear en rojo. En ese momento, suelte el botón de funcionamiento.
    NOTA: Se eliminan todos los datos de configuración, datos de usuario y datos de red. Posteriormente
    • No hay conectividad con otros dispositivos o habitaciones

    • No hay configuraciones de temporizador.

    El LED deja de parpadear cuando se reinicia correctamente el dispositivo.
  3. El micro módulo se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.
    NOTA: Tras el restablecimiento, el LED se vuelve naranja indicando que el dispositivo está preparado para el emparejamiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?