DUG_Micro Module Shades Control_WSE-02

Acerca del dispositivo

El micro módulo control de persianas Wiser (en lo sucesivo denominado micro módulo) combina las ventajas de la funcionalidad de una persiana inteligente con los mecanismos de pulsadores de persianas convencionales. Transforma un pulsador de persiana convencional en un dispositivo conectado que puede controlar desde el conmutador o a través de la aplicación Wiser.
Los contactos de relé se bloquean mecánicamente uno contra el otro para evitar la activación simultánea de dos salidas de relé.
NOTA: No controle ningún dispositivo que dependa de una fuente de alimentación permanente.

Opciones de control

Control residencial mediante la aplicación Wiser Home: Para controlar la descarga a través de la aplicación Wiser necesitará el Wiser Hub . Consulte Conexión del dispositivo.

Funcionamiento directo: El micro módulo siempre se puede controlar directamente en el lugar donde ha sido instalado. También puede conectarlo con interruptor mecánico de doble pulsador. Consulte el manual de operación Modo de funcionamiento manual.

Características adicionales:

  • Control remoto con un máximo de 10 mecanismos de pulsadores de persianas convencionales.

  • Protección del motor contra daños con dos contactos de relé bloqueados electrónicamente y mecánicamente de forma mutua.

  • Protección contra sobrecarga electrónica, protección contra sobrecalentamiento y protección contra cortocircuitos.

  • Ajuste de un horario.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?