DUG_Micro Module árnyékolásvezérlő_WSE-02

A készülék visszaállítása

Az eszközt manuálisan visszaállíthatja a gyári alapértelmezésre.
A készülék alaphelyzetbe állítása:
  1. Nyomja meg röviden (< 0,5 mp) a beállítás/visszaállítás gombot 3-szor, majd nyomja meg hosszan a beállítás/visszaállítás gombot 10 másodpercig, hogy visszaállítsa a mikromodult a gyári alapértelmezett üzemmódba,
    vagy
    nyomja meg röviden 3-szor a nyomógombot, majd nyomja meg hosszan egyszer a nyomógombot 10 másodpercig.
  2. 10 másodperc után a LED elkezd pirosan villogni, majd engedje fel a kezelőgombot.
    MEGJEGYZÉS: Minden konfigurációs adat, felhasználói adat és hálózati adat törlődik. Ezután
    • Nincs kapcsolat más eszközökkel vagy helyiségekkel

    • Nincs időzítőbeállítás

    A készülék sikeres visszaállítása után a LED nem villog tovább.
  3. A mikromodul újraindul és néhány másodpercig zölden villog.
    MEGJEGYZÉS: A visszaállítás után a LED narancssárgára vált, jelezve, hogy az eszköz készen áll a párosításra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?