DUG_Motion Sensor_WSE-02

Emparejamiento del dispositivo con el escaneo automático

Al emparejar el dispositivo con el escaneo automático, se detecta automáticamente el dispositivo cuando se active el dispositivo correspondiente.
Para emparejar el dispositivo:
  1. En la página Inicio, puntee + .
  2. Puntee Exploración automática y, a continuación, Confirmar.
  3. Si tiene varios hubs, ejecute el paso 4 o continúe con el paso 5.
  4. Pulse Seleccionar hub y seleccione el Hub Wiser en el menú desplegable.
  5. Pulse brevemente la tecla de función 3 veces (< 0,5 s).
    NOTA:
    • El LED parpadea en naranja.

    • Espere unos segundos hasta que finalice la búsqueda del dispositivo.

    SUGERENCIA: Si desea emparejar varios dispositivos, realice el paso 5 en cada dispositivo y espere unos segundos.
  6. Seleccione Motion Sensor y pulse Next (A).

  7. Pulse Terminado cuando el enlace se realice correctamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?