DUG_Motion Sensor_WSE-02

Ajuste de intensidad de luminosidad

Con la aplicación Wiser, puede definir el valor límite para los rangos de lux (como muy oscuros, oscuros, brillantes, muy brillantes) del entorno. Así se evitará la falsa alarma causada por cambios en la intensidad de la luz.
Para establecer el valor del rango de lux:
  1. En la página principal, toque Todos los dispositivos > Detector de movimiento.
  2. En la página del panel de control del dispositivo, toque Ajustes.
  3. Toque cualquiera de los siguientes rangos de Lux y arrastre la barra deslizante para definir su valor límite y toque Guardar:
    • Nivel muy oscuro - el valor de lux va de 1 lux a 100 lux
    • Nivel oscuro - el nivel de lux va de 6 a 300 lux
    • Nivel brillante - el nivel de lux va de 101 lux a 2000 lux
    NOTA: El Valor de lux actual es el nivel de luz actual presente en el entorno, que el sensor puede medir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?