DUG_Motion Sensor_WSE-02

Retardo de detección

Con la aplicación Wiser, puede ajustar el tiempo de retardo de detección.
Para ajustar la duración del retardo de detección:
  1. En la página principal, toque Todos los dispositivos > Detector de movimiento.
  2. En la página del panel de control del dispositivo, toque Ajustes.
  3. Pulse brevemente la tecla de función una vez o simule el movimiento para que se active el dispositivo.
  4. Toque Retardo de detección y seleccione la duración (A).
  5. Toque Personalización del retardo de detección (B) para personalizar el tiempo de retardo de detección. Puede establecer el tiempo entre 00:01 y 59:59 minutos.
    NOTA:
    • Modificar el tiempo de retardo de detección a intervalo largo afectará a la vida útil de la batería del sensor.

    • Cada movimiento detectado restablece el tiempo de retardo. Así, el tiempo de retardo comienza con el último movimiento detectado.

    EJEMPLO: Si ajusta el tiempo de retardo de detección en 5 minutos y hay un movimiento, la información "Ocupado" se enviará al Gateway Wiser. Si no se detecta movimiento en los últimos 5 minutos (tiempo de retardo de detección configurado), la información "Desocupado" se enviará a la pasarela.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?