DUG_Multiwire Puck Dimmer_LK-01

Lysdæmperindstillinger

Ved hjælp af appen kan du administrere lysdæmpertilstandene og -indstillingerne.

Sådan får du adgang til lysdæmperindstillingerne:

  1. Tryk på siden HjemAlle enheder > Wiser Multiwire LED Dimmer Puck.

  2. Tryk på Indstillinger på siden med enhedens kontrolpanel.

Dæmpningstilstand

Du kan ændre dæmpningstilstanden i app'en, hvis du har problemer med flimren. Derved forbedres dæmpningskvaliteten.

Tryk på Dæmpningstilstand (A), og vælg en af følgende:

- RC - Når belastning tilsluttes lysdæmperen.

- Forkant - Når en LED lampe tilsluttes lysdæmperen. Vælg kun denne tilstand, hvis LED lampen ikke fungerer korrekt i RC-tilstand.

BEMÆRK: Indstillingen Forkant bruger 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af lysdæmperen, se tekniske data.

Dæmpningsområde

Du kan begrænse maks. og min. lysstyrken for den belastning, der er tilsluttet enheden. Dette gøres for at undgå flimren og for slukning af LED lampen.

Tryk på Dæmpningsområde (B), og benyt en af eller begge de følgende:

- Min. lysstyrke - Træk i skydereguleringen for at begrænse min. lysstyrke.

BEMÆRK: Når du flytter skyderen mod højre for at indstille minimumslysstyrken, bevares minimumslysstyrken, også selvom du trækker skyderen mod den laveste værdi i kontrolpanel.

- Maks. lysstyrke - Træk skydereguleringen for at begrænse den maksimale lysstyrke.

BEMÆRK: Når du flytter skyderen mod højre for at indstille minimumslysstyrken, bevares maksimumslysstyrken, også selvom du trækker skyderen mod den højeste værdi i kontrolpanel.

TIP: Du kan også justere dæmpningsområdet ved at trykke på +/- knapper under skyderen.

Skift mellem indstillinger af tilstand

Ved hjælp af denne indstilling kan enheden huske den sidste tilstand på enheden.

Tryk på Skift mellem indstillingerne (C), og vælg en af følgende:

100 %: LED lampen lyser med maks. lysstyrke, hver gang den tændes.

- Sidste niveau (hukommelsesfunktion) - LED lampen lyser med det tidligere indstillede lysstyrkeniveau, når den tændes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?