Parring af trådløs kontakt med Multiwire Puck lysdæmper
- Udskift den nederste vippekontakt på den trådløse kontakt og afdækningen med blindpladen.
- Tryk kortvarigt på venstre side af vippekontakten 5 gange hurtigt efter hinanden på den trådløse kontakt.
-
ADVARSEL
FARE FOR ELEKTRISK STØD- Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
- Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der opfylder kravene i EN 60900.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.- Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen 5 gange hurtigt efter hinanden på lysdæmperen.
- Tryk kortvarigt på den venstre trykknap (forbundet til klemme 1) 5 gange hurtigt efter hinanden.
Statuslysdioden blinker grønt på lysdæmperen.BEMÆRK: Hvis lysdæmperen er placeret bag den mekaniske trykknap, er statuslysdioden ikke synlig.Det lys, der er forbundet med lysdæmperen, blinker et par gange. Status-lysdioden holder op med at blinke grønt på den trådløse kontakt og lysdæmperen. Lysdæmperen kan nu styres af den trådløse kontakt.