DUG_Multiwire Puck Dimmer_LK-01

Parring af enhed med automatisk scanning

Parring af enheden ved automatisk scanning registrerer automatisk enheden, når den korresponderende enhed tændes.
  1. Tryk på Hjem-siden.
  2. Tryk på Aut. scanning > Bekræft.
  3. Aktivér tilladelser til Access-placeringen og Wi-Fi for scanningsenheden, og tryk på Start scanning.
    BEMÆRK: Hvis du har flere gateways, skal du udføre trin 4 eller fortsætte til trin 5.
  4. Tryk på Vælg Gateway, og vælg Wiser Gateway i slide-up-menuen.
  5. Tryk kort på Set- (setup/reset) eller den mekaniske trykknap-1 3 gange (< 0,5 sek.). Vent et par sekunder, indtil enhedens søgning er fuldført.
    Lysdioden blinker orange.
    TIP: Hvis du ønsker at parre flere enheder på én gang, skal du udføre trin 5 på hver enhed og vente et par sekunder på, at de registreres.
  6. Tryk på Næste (A), og vælg Wiser Multiwire LED Dimmer Puck.

  7. Når enheden er tilføjet, skal du trykke på Udført.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?